検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xパラメータ

KeysightのXパラメータ*は、高周波デザイン用の新しいカテゴリのノンリニア・ネットワーク・パラメータです。Xパラメータは、

  • 大信号と小信号の両方の条件に適用可能で、リニア/ノンリニア・コンポーネントに対応します。
  • すべてのポートでの大きな入力パワー・レベルでコンポーネントにより生じる高調波の振幅/相対位相の特性評価に使用されます。
  • インピーダンス不整合や周波数ミキシング動作を正確に記述できるので、無線デザインの増幅器やミキサなどのノンリニアXパラメータ・ブロックをカスケード接続して、高精度のシミュレーションを実行できます。
  • ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)やAdvanced Design System に搭載されている機能です。
  • SystemVue環境でもXパラメータ・モデルをサポートしています。SystemVueは、RFシステム・レベル解析や物理層ベースバンド/DSPシミュレーションに、Xパラメータ・モデルを接続して解析できます
  • Genesys RF/マイクロ波シミュレーション環境でもXパラメータ・モデルをサポートしています。

nvna_ads

Xパラメータを使用すれば、RFエンジニアリングにおける重要な問題(非線形インピーダンスの違い、高調波ミキシング、コンポーネントが大信号動作条件でカスケード接続されている場合に発生する非線形反射効果)を解決できます。Xパラメータを使用すれば、このような複雑なカスケード接続の問題を簡単に解決できます:一連のコンポーネントのXパラメータを個別に測定して、Xパラメータを計算できるので、それらのコンポーネントで構成されるカスケードの非線形伝達関数を計算できます。Xパラメータに基づいた計算は通常、ハーモニック・バランス・シミュレータ環境内で実行されます。

測定ソリューション例をご覧ください。Xパラメータ測定

* 「Xパラメータ」はKeysight Technologiesの登録商標です。Xパラメータのフォーマットおよび基礎となる式は、オープンで文書化されています。詳細については、 こちらをクリックしてください。

最新情報

1-25 / 40

並べ替え
Genesys Overview 
Genesys continues to offer the industry’s most powerful RF circuit and system synthesis capabilities in an affordable, accurate and easy-to-use simulation software that you’ve come to love. Keysight Sys-Parameters provide breakthrough convenience in using component datasheet parameters such as amplifier P1dB, IP3, gain and noise figure over frequency, temperature and bias for simulation without the need to create custom files and equations.

デモ 2016-01-26

 
The Modelithics COMPLETE Library v12.3 for Keysight Technologies' Genesys RF Simulation Tool 
Modelithics announces the release of a new version of The Modelithics® COMPLETE Library, version 12.3, for use with Genesys RF simulation and synthesis software.

プレス資料 2016-01-08

 
Keysight Technologies' University Educational Support Programs Now in More Than 200 Universities 
Keysight announces that more than 200 universities in North America are now participating in the Keysight EEsof EDA University Educational Support Programs, which provide several thousand students with EDA software licenses.

プレス資料 2015-08-20

 
X-parameter Videos on YouTube 
X-parameter Video Library playlist in Keysight EEsof EDA's Channel on YouTube.

デモ 2014-08-06

 
Helping you focus where it counts in aerospace and defense - Brochure 
This brochure covers the latest A/D test resources focused on Radar, EW, Satellite, MicComm and SDR.

ブローシャ 2014-08-01

PDF PDF 8.68 MB
Genesys 2014 Delivers Breakthrough Modulated RF Analysis for Circuit, System Design 
Keysight announces the latest release of Genesys 2014.

プレス資料 2014-05-27

 
最新の”Power of Wireless”アプリケーション・ノートを無料でダウンロード 
Power of Wirelessの詳細 - 革新的で高性能のデザインを競合に先駆けて市場に投入できるようにする、Keysightのテスト製品スイート。

プロモーション資料 2014-02-19

 
Agilent Technologies Engineers Author X-Parameters* Book 
Agilent Technologies Engineers Author X-Parameters* Book

プレス資料 2013-10-30

 
Keysight EEsof EDA Premier Communications Design Software 
The Keysight EEsof EDA catalog provides an excellent overview of all of Keysight's Electronic Design Automation (EDA) tools.

カタログ 2013-10-07

PDF PDF 8.61 MB
Industry Publications on X-Parameters 
A number if important industry publications on X-parameters.

記事 2013-07-12

 
Simulation and Measurement-based X-parameter Models for Power Amplifiers with Envelope Tracking 
An investigation of envelope tracking power amplifiers using simulation-based and measurement-based frequency domain static XP models.

記事 2013-06-30

PDF PDF 544 KB
Agilent Technologies Commits $90 Million Gift of Software to Georgia Institute of Technology 
Agilent announces the largest in-kind software donation ever in its longstanding relationship with the Georgia Institute of Technology.

プレス資料 2013-02-04

 
EDN's 19th Annual Innovation Awards Finalists: Agilent's PNA-X NVNA 

記事 2012-11-30

 
Agilent Technologies Ships Newest GoldenGate Software Release for RFIC Designers 
Agilent announces shipment of its GoldenGate 2012.10 RFIC simulation, verification and analysis software.

プレス資料 2012-11-16

 
Agilent Technologies Collaborates with Thales to Apply X-parameters* Technology to RF System Design 
Agilent announces that its ongoing collaboration with Thales, a global technology leader for the defense and security and the aerospace and transport markets, has expanded the reach of X-parameters technology to wideband super-heterodyne receiver applications.

プレス資料 2012-06-20

 
Agilent to Demonstrate Its Newest RF/Microwave Design and Test Products at IMS 
Agilent will demonstrate its newest design and test products for advanced RF and microwave research, development and manufacturing at the 2012 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (Booth 1015), June 17-22, at the Palais des congrès de Montréal.

プレス資料 2012-06-04

 
Agilent Technologies' Newest GoldenGate Software Release Accelerates Design Verification 
Agilent announced the latest release of its RFIC simulation, verification and analysis software, GoldenGate 2012.

プレス資料 2012-06-04

 
Keysight ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA) 
10 MHz ~ 50 GHz の非線形ベクトル・ネットワーク解析用の画期的なテクノロジー

ブローシャ 2012-04-03

PDF PDF 2.66 MB
Agilent Announces Availability of Mitsubishi Electric's Nonlinear RF Model Library for ADS 
Agilent announces that the latest model library for Mitsubishi Electric's nonlinear GaAs and GaN RF devices is now available for use with Advanced Design System (ADS).

プレス資料 2012-01-12

 
Agilent Technologies Advances X-Parameters Innovations  
Agilent announces the latest wave of X-parameter innovations designed to further advance their use and support the industry's rapidly increasing interest in the technology.

プレス資料 2011-06-08

 
Time-domain Simulations of High-speed Links with X parameters 

プレス資料 2011-03-24

 
回路レベル・デザインからのXパラメータの作成に関するビデオ・デモ 
この4つのデモ・ビデオのシリーズは、回路レベル・デザインから作成したXパラメータ*に基づいて、高速で正確なビヘイビア・モデルを作成する方法を示します。

デモ 2010-11-03

 
X-parameters Aid MMIC Design 
Microwaves & RF article on how models based X-parameters can provide insights into the linear and nonlinear behavior of key components in wireless systems, including power amplifiers and mixers.

雑誌記事 2010-07-15

 
A Simplified Extension of X-parameters to Describe Memory Effects for Wideband Modulated Signals 
Model memory effects of microwave amplifiers in the case of wideband modulated signals.

アプリケーション・ノート 2010-05-05

PDF PDF 616 Bytes
Microwave Journal Cover Article: X-parameters Fundamentally Changing Nonlinear Microwave Design 
Provides an overview of the invention and need for x-parameters to model the behavior of non-linear devices. This is an article reprint from Microwave Journal, Issue March 2010, Vol.53. No.3

記事 2010-03-25

PDF PDF 771 KB

1 2 次へ