这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LTE-Advanced 测试与设计

4G LTE-Advanced 是由 3GPP 开发的 LTE 演进版本,旨在达到或超过国际电信联盟(ITU)的要求,建立第四代无线通信标准,即高级国际移动通信(IMT-Advanced)。3GPP 标准 LTE-Advanced 版本在第 10 版及所有后续版本中定义,包括第 12 版。LTE-Advanced Pro 是独具特色的新技术,其功能在第 13 版(2016 年 3 月冻结)中定义,并继续发展。

LTE-Advanced R10 的主要新功能包括载波聚合(CA)、多天线技术的增强使用、增强的上行链路以及对中继节点的支持(RN)。第 11 版继续第 10 版的工作,并增添了新的频段和新频段组合,同时协调多点运营。第 12 版增加了针对紧急服务和安全服务的 LTE 技术;关键任务型的一键通(MC-PTT)和其他特性正在进一步开发中,计划在第 13 版中推出。已经完成的其他重要特性包括小信元和网络密集化、D2D、LTE TDD-FDD 联合运营(包括载波聚合)、3GPP 节点的安全保证方法(SECAM)和 WiFi 集成。

是德科技提供了全面的设计和测试解决方案,以应对不断演进的 LTE-Advanced 技术带来的挑战。是德科技的高性能产品提供深入的测量洞察能力,使您可以实现突破性的设计或满足您严苛的时间计划,测量和分析范围涵盖客户产品的整个生命周期,从早期设计和开发,到一致性测试、大规模制造,再到实际网络的安装、维护和优化。是德科技能够同时为 LTE 技术所有阶段提供台式、模块化和软件解决方案。

详细了解 是德科技的其他 LTE 资源

LTE Resources from Keysight

是德科技射频和数字技术学习中心——我们的业界专家将会为您的学习提供悉心指导

查看相关视频(优酷)