这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光互连测试

光互连——如果电缆限制了您的速度

ASIC I/O 引脚和计算机接口的数据速率空前提升,已经接近现有互连和电缆技术的极限。 USB 3.0 上市速度迟缓就是电互连技术数据速率局限性的实例。

如果您的数字设计中必须运用光技术,是德可以为您提供关键助力。 凭借 25 年的光测量经验,我们可帮助您专注于关键领域: 将您的数字设计推向市场。

随着光性能优势的显现,加上高数据速率限制对电互连成本优势的削弱,光互连技术即将进入主流市场。

尽管已广泛地应用于数据中心和电信服务, 但是光技术应用空间的扩展也将带来新的挑战:

 

  • 与电信业相比,主流计算机应用器件的价格将面临更大的压力。 这需要在测试策略中体现。
  • 数量一般是通信和数据中心应用的 100 至 1000 倍。 同样,该问题需要通过适当的测试方法和测试程序来反映并解决。

测试成本是一个重要的影响因素,但矛盾的是对灵活测试解决方案的需求。 灵活性十分重要,因为制造商通常希望在从研发到设计验证和制造的整个生命周期中使用相似的测试方法。 并且,光发射机还会涉及各种行业和实际标准(例如光纤通道、光以太网和 InfiniBand )及部分专有实施(例如 Light Peak)。 理想情况下,测试解决方案应满足多个标准,以降低采购、维护和测试软件工程的复杂性。