이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

USB Type-C™ 인터페이스

USB(Universal Serial Bus)는 USB-IF(USB Implementers Forum)가 개발한 산업 표준이며 컴퓨터와 주변 장치 간 표준 인터페이스를 정의합니다. USB-IF의 최신 개발품인 USB Type-C 커넥터는 로우 프로파일의 높은 데이터 속도 커넥터로, 방향의 영향을 받지 않는 전력 전달의 새로운 패러다임의 일부이기도 합니다. 그리고 이제는 고속 데이터에 대한 세 가지 주요 인터페이스 기술인 USB3.1, Thunderbolt3, DisplayPort도 포함합니다. Type-C 커넥터를 사용한 설계는 고객에게 훨씬 더 많은 가치와 전력을 제공할 수 있습니다. 이러한 인터페이스의 구현자는 물리 계층 테스트를 위한 완전한 기능 세트를 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너가 필요할 것입니다.

Type-C 커넥터를 통해 작동하는 시리얼 데이터 인터페이스:

  • USB 2.0(또는 고속 USB)은 USB 1.1 디바이스에 대한 역호환성을 유지하면서도 480Mb/s의 데이터 속도를 달성합니다.
  • USB 3.1 Gen 1 및 Gen 2는 SuperSpeed USB(5Gbs) 및 Superspeed Plus(10Gbs)라고도 하는데, 이들 링크는 이중 심플렉스 모드(1개의 RX 및 1개의 TX 레인)에서 작동합니다.
  • Thunderbolt 3(TBT3)은 Type-C 커넥터를 통해 대안 모드로 작동하며 순방향 및 역방향의 두 개 레인을 통해 40Gbs 복합을 달성합니다.
  • DPoC(DisplayPort over Type-C): 선호되는 디스플레이 인터페이스는 대안 모드로서 이제 USB Type-C를 통해 작동하며 두 가지 모드가 가능한데, 최대 32.4Gbs의 복합 비트 속도로 한 방향에서 4개 레인 모드 또는 USB3.1 RX 및 TX 레인 활성 상태에서 동시에 한 방향에서 2개 레인 모드가 가능합니다.
  • MHL(Mobile High Definition Link): MHL은 대안 모드로서 작동하며 1개 또는 2개 레인을 통해 HDMI 인코딩 정보를 전달합니다.
  • HDMI(High Definition Multimedia Interface): HDMI LA는 HDMI 작동을 3.4Gbs(10.2Gbs와 동일한 최대 디스플레이 데이터 스루풋)를 초과하지 않는 데이터 속도에 대해 Type-C 커넥터를 통한 대안 모드로 정의했습니다.
  • USB-Power Delivery 2: USBPD2는 낮은 데이터 속도로 작동하지만 전압과 전류뿐만 아니라 전력 제공자와 소비자도 식별되는 경우에 링크 파트너 간에 전력 접점을 설정합니다.

 

USB Type-C™ 키사이트 측정 솔루션

USB Type-C 어플리케이션에 대한 키사이트의 설계 및 테스트 솔루션은 표준 기구에서 활동하고 있는 키사이트 전문가가 주도하고 지원하며 USB-IF와 VESA를 포함합니다. 키사이트는 표준 단체 및 관련 워크숍, 사양 개발에 대한 참여를 통해 필요할 때 알맞은 솔루션을 시장에 제공할 수 있습니다.

키사이트는 송신기 테스트, 수신기 테스트, 케이블 테스트용 USB, TBT3, DP에 대한 표준 인정 솔루션이 있는 유일한 기업입니다.

키사이트는 인증 테스트에 초점을 맞추는 한편, 인증 보장을 위한 하드웨어와 소프트웨어를 제공하고 있으며, USB Type-C 물리 계층의 완전한 특성 분석(모서리 테스트)뿐만 아니라 시뮬레이션의 솔루션도 강조하고 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와의 학습에 대한 약속

하드웨어 + 소프트웨어 + 사람 = USB와 Type-C 통찰력

유튜브 동영상 탐색 

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

검색결과가 없습니다. | 상세분류 제거