这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 和 Type-C™ 电缆及连接器

通用串行总线(USB)是由USB 应用厂商论坛(USB-IF)开发的行业标准,其中定义了电脑与外设的标准接口。

USB 现在以多种形式实施:

  • USB 2.0(也称为高速 USB),能够实现 480 Mb/s 的数据速率,同时保留对 USB 1.1 器件的后向兼容性。
  • USB 3.1 Gen 1(也称为超高速 USB),能够实现 5 Gb/s 的数据速率,并实施双总线体系结构。一个总线是 USB 2.0 总线,另一个是超高速总线。
  • USB 3.1 Gen 2(也称为 SuperSpeedPlus USB)能够实现 10 Gb/s 的数据速率。
  • USB-C 电缆和连接器通过提供不分正反面的插头,可以让产品设计变得更小,可用性更强,而且还建立了电源和充电基础设施。多种串行标准,包括 USB、Thunderbolt、DisplayPort 和 MHL,已经宣布支持 Type-C 连接器。

Keysight 针对 USB 和 USB-C 应用的设计和测试解决方案获得了是德科技著名 USB-IF 专家的推动与支持。我们深度参与这些标准组织及其相关的研讨会和标准开发工作,这使是德科技能够在您需要时及时为市场提供适当的解决方案。

无论您面临的是第几代 USB 或 USB Type-C 设计和测试挑战,是德科技都可以提供从仿真到一致性测试的全套解决方案。

是德科技射频和数字技术学习中心――行业专家提供耐心指导,让您的学习事半功倍

人力资源、硬件和软件资源的结合 = 开启 USB 和 Type-C 测量新视野

查看 USB 和 Type-C 设计和测试解决方案示例

查看相关视频(优酷) 

1-25 / 48

排序:
是德科技轻松测试通过 Type-C™ 运作的 USB 电力传输(PD)系统 
是德科技轻松测试通过 Type-C™ 运作的 USB 电力传输(PD)系统

应用说明 2017-03-10

Method of Implementation (MOI) for USB Type-C Cable/Adapter Assembly High Speed Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable, Type-C to Legacy Cable, Type-C to Legacy Adapter Assembly High Speed Compliance Test Using Keysight M937xA PXIe Multiport VNA

应用说明 2017-02-24

PDF PDF 4.66 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C Cable Assembly Low Speed Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable Assembly Low Speed Compliance Test Using Keysight M937xA PXIe Multiport VNA

应用说明 2017-02-24

PDF PDF 2.91 MB
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

产品资料 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
是德科技轻松应对 USB Type-C™ 发射与接收机的测试挑战 
是德科技轻松应对 USB Type-C™ 发射与接收机的测试挑战

应用说明 2016-11-17

是德科技 USB Type-C™ Alt 模式及其测试 
是德科技 USB Type-C™ Alt 模式及其测试

应用说明 2016-11-17

Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

应用说明 2016-10-18

PDF PDF 2.25 MB
USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of USB 2.0 cable & connector assemblies Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

技术总览 2016-10-18

PDF PDF 1.82 MB
Keysight Technologies 如何确保USB Type-C™传输线缆与连接器的互操作性和标准一致性 
Keysight Technologies 如何确保USB Type-C™传输线缆与连接器的互操作性和标准一致性

应用说明 2016-06-24

Keysight Technologies 是德科技TYPE-C ™解决方案:提供更快完成一致性测试的全套方案 
Keysight Technologies 是德科技TYPE-C ™解决方案:提供更快完成一致性测试的全套方案

促销资料 2016-06-24

PDF PDF 483 KB
N5416A and N5417A USB Compliance Test Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
N5416A provides a fast and reliable way to verify USB electrical specification compliance for USB 2.0 devices, hosts, and hubs.

产品资料 2016-06-09

USB Type-C CabCon Assembly ComplianceTest: Test Solution Overview Using the E5071C-TDR & M937xA PXIe 
This describes how to make measurements of USB Type-C Cable & Connector Assemblies Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR & M937xA PXIe VNA.

技术总览 2016-04-19

PDF PDF 6.51 MB
阻抗测量附件 
本文介绍了可以与 LCR 表、电阻表、电容表、阻抗分析仪和综合分析仪结合使用的所有阻抗测试夹具。

选型指南 2016-04-13

How to Correlate USB Type-C Simulation and Measurement - Application Note 
Upgrading or integrating USB Type-C into a device is complex. To avoid costly hardware prototyping cycles and identify problems early, perform simulation of the design for compliance testing.

应用说明 2016-03-16

Keysight Type-C Solution: Create a faster path to done 

促销资料 2016-02-12

PDF PDF 911 KB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

应用说明 2016-01-21

PDF PDF 2.77 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

应用说明 2016-01-21

PDF PDF 2.97 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

应用说明 2015-11-24

PDF PDF 3.57 MB
是德科技 J-BERT N4903B 高性能串行比特误码率测试仪 
是德科技 J-BERT N4903B 高性能串行比特误码率测试仪

产品资料 2015-07-31

是德科技实施方法指南支持 USB 3.1、USB C 型连接器、电缆组件一致性测试 
eysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) today announced the availability of its Method of Implementation (MOI) guide for USB 3.1 and USB Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Testing using the Keysight ENA Series network analyzer's enhanced time domain analysis option (E5071C-TDR).

新闻资料 2015-03-16

 
USB3.1 Cable-Connector Assembly Compliance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of USB 3.1 cable & connector assemblies Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

技术总览 2015-02-06

PDF PDF 3.42 MB
USB 2.0 Compliance Testing with Infiniium Oscilloscopes - Application Note 
This Application Note discusses the solution for the USB 2.0 test suite. The Keysight solution is the only one-box solution that uses the official USB-IF scripts for precompliance ans compliance testing.

应用说明 2014-08-03

USB Design and Test - A Better Way - Application Note 
Brochure covering Keysight's USB 2.0 and 3.0 test solutions portfolio and applications, discussing measurement challenges and showing how the test solutions and services address these.

应用说明 2014-07-31

USB Type-C Cable Testing - BitifEye 
USB Type-C Cable Testing Solution from BitifEye and Keysight.

Solution Brief 2014-04-09

 
USB3.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of USB 3.0 cable & connector assemblies Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

技术总览 2012-12-20

PDF PDF 2.27 MB

1 2 下一页