이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PCI Express® 설계 및 테스트

공식적으로 PCIe® 또는 PCI Express®로 불리는 Peripheral Component Interconnect Express는 PCI와 같은 기존의 버스 표준을 대체하기 위해 고안된 컴퓨터 확장 버스 표준입니다.

PCIe 2.0은 PCIe 1.0의 전송 속도를 5 GT/s로 배가시키며 레인당 처리율은 250 MB/s에서 500 MB/s로 상승합니다.

PCIe 3.0의 비트레이트는 8 GT/s로 PCIe 2.0과 역호환되며 지원되는 대역폭은 PCIe 2.0의 2배입니다.

전기 문제부터 프로토콜에 이르기까지 PCIe 설계 과정에서 어떤 문제에 부딪히든 키사이트는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 키사이트 제품을 이용하면 최고의 설계에 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

측정 솔루션 예를 살펴보고 자사의 PCIe 필요사항에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1 / 1

정렬방식:
How can I generate de-emphasized signals like they are used e.g. for PCI-Express signalling?  
Click above for the answer

FAQ 2010-04-12