这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

多标准无线(MSR)测试和设计

随着蜂窝网络持续向 3.9G 和 4G 过渡,基站收发信机(BTS)发射机也将全面地过渡到新的阶段。下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。多标准无线(MSR)基站能够同时传输单个单元内不同的无线接入技术(RAT)。例如,它能够同时传输单个 MSR 基站单元中的 GSM、W-CDMA、HSPA 和 LTE MC。MSR 网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,预计 MSR 基站将会从已广泛部署的 2/3G 无线制式顺利而稳定地过渡到 3.9G(例如 LTE)、甚至是 4G(例如 LTE-Advanced)技术。MSR 开发人员面临着单载波系统的所有常见设计问题,以及在单个单元中不同信号之间不良交互所引起的大量潜在问题。是德提供功能强大的 MSR 测试和设计解决方案,其中包括符合 3GPP 第 9 版标准的一键式嵌入测量应用软件和更灵活的、面向未来的产品,从而能够快速适应不断演进的技术和标准。
深入分析。

增强信心。加快下一代无线技术的发展。
 

查看相关视频(优酷)