Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Passive Intermodulation (PIM)

Passive intermodulation (PIM) is a form of intermodulation distortion that occurs in passive components such as antennas, cables, connectors, or duplexers with two or more high-power input signals. PIM in the transmission path degrades quality of the wireless communication system.

PIM is becoming a critical parameter recently due to installation of new technologies in wireless communication industries such as higher RF transmission power, multiband operation with a shared common antenna, or wider bandwidth signals with higher probability of PIM in the receiver band.

To help you achieve higher-performance and low-cost test solution, Keysight has the solution that combines PIM and S-parameter measurements of passive components by using the vector network analyzer (VNA).

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 


 

  • no image available E5072A Анализатор цепей серии ENA 
    no image available

    E5072A Анализатор цепей серии ENA

    Анализатор цепей Keysight E5072A серии ENA с диапазоном частот от 30 кГц до 8,5 ГГц предназначен для определения параметров антенн, фильтров и усилителей. С помощью E5072A можно измерять как пассивную интермодуляцию, так и S-параметры.

  • no image available Low PIM Coaxial Switches 
    no image available

    Low PIM Coaxial Switches

    These low PIM switches provide ultra-low passive intermodulation (PIM) performance for applications where two or more transmitted signals share a common antenna or whenever the transmitter signal is too high or the receiver is sensitive to high inter

  • no image available Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG) 
    no image available

    Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG)

    ВЧ и СВЧ генераторы сигналов MXG и EXG серии X и генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG для тестирования систем РЭБ. Приборы охватывают диапазон частот до 40 ГГц и имеют самый высокий в своем классе уровень технических характеристик.

  • no image available Измерители мощности с шиной USB 
    no image available

    Измерители мощности с шиной USB

    Измерители мощности с шиной USB компании Keysight имеют компактные размеры и позволяют проводить измерение пиковой и средней мощности. Они обеспечивают простое и быстрое подключение к компьютеру или другому прибору через интерфейс USB 2.0.