이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

계측(Metrology) 및 교정 표준

모든 측정의 근간을 이루는 키사이트 계측에 대한 자신감 확보

측정 신뢰도

계측기 사양을 확인하기 위해 키사이트에서 만든 교정 절차를 통해 모든 측정이 계량 표준 기관(NMI: National Metrology Institute)의 기준에 적합한지 추적할 수 있습니다.

계측의 진보

NMI와 함께 기존 기술과 새로운 기술에 대한 철저한 측정 기법을 발전시키기 위해 노력하는 키사이트 엔지니어들을 믿고 맡겨 보십시오.

전문지식 공유

국제 표준 기관들과 협력하는 키사이트 계측 전문가들과 함께, 변화하는 인증 요구사항 및 실제 어플리케이션에 대한 최신 정보를 놓치지 마십시오.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 36

정렬방식:
ATE System Level Calibration and Its Impact on Cost, Quality and Schedule - White Paper 
This paper proposes an alternative method to provide system level specification and system measurement calibration which will extend the system’s ability to be used for multiple products.

어플리케이션 노트 2017-03-20

PDF PDF 651 KB
Standards Lab Calibration - Technical Overview 
Keysight has expanded its Standards Lab Calibration offerings to include numerous new capabilities. Learn about our new capabilities, including: optical, physical, dimensional, and many more!

기술 개요 2016-10-05

Calculating Measurement Uncertainty using Digital Multimeter Ratio Measurement Techniques 
This paper compares three DMM ratio measurement techniques for determining the traceable value and measurement uncertainty of an unknown input.

어플리케이션 노트 2015-09-04

PDF PDF 761 KB
Using Calibration to Optimize Performance in Crucial Measurements - Application Note 
This application covers two goals: help you ensure that you get the calibration you expect (and deserve), and help you improve effective measurement performance through innovative use of calibration.

어플리케이션 노트 2015-06-24

PDF PDF 1.14 MB
Calibration of a Ratio Transformer - White Paper 
Describes a calibration technique for decade ratio transformers which is performed by comparison measurement at 1kHz.

어플리케이션 노트 2015-06-09

PDF PDF 735 KB
교정의 6개 축 – 어플리케이션 노트(영어) 
규정이 마련되지 않을 경우, 교정의 결과물과 가치에 얼마나 차이가 생기는지 보여주기 위한 문서입니다. 교정은 6개의 축으로 구분되며, 본 문서는 각각의 축에 대해 다루고 있습니다.

어플리케이션 노트 2015-06-04

Specifications Guidelines - Technical Overview 
Keysight Technologies has definitions for its Test & Measurement product specifications and how they are presented. The following material is extracted from these manufacturing recommendations.

기술 개요 2015-05-27

PDF PDF 245 KB
Connector Pin Recession and its Effect on Network Analyzer Accuracy - White Paper 
Outlines an experiment undertaken to assess the impact on the measurement of reflection coefficient when using 3.5 mm connectors.

어플리케이션 노트 2015-05-20

PDF PDF 406 KB
Attenuation Measurement of Step Attenuators - Application Note 
Describes the T-matrix measurement method for achieving high accuracy in calibrating step attenuators.

어플리케이션 노트 2015-05-20

PDF PDF 715 KB
Uncertainty Analysis for Uncorrelated Input Quantities - White Paper 
The Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) has been widely adopted in the different fields of the industry and science. Learn how to use for uncorrelated input quantities.

어플리케이션 노트 2015-05-19

PDF PDF 502 KB
Revisiting Mismatch Uncertainty with the Rayleigh Distribution - White Paper 
This paper examines several important aspects of estimating mismatch uncertainty, which is often a major component of the total uncertainty for RF and microwave measurements.

어플리케이션 노트 2015-05-19

PDF PDF 932 KB
Fully-Automatic DMM Calibration System - White Paper 
Describes a fully-automatic calibration system for digtial multimeters (DMMs), including the uncertainty estimation of DC Voltage measurements.

어플리케이션 노트 2015-05-15

PDF PDF 1008 KB
A Guard-Band Strategy for Managing False-Accept Risk - White Paper 
Presents guard-band strategy for managing false-accept risk with only limited knowledge of the a priori probability that a device is in tolerance.

어플리케이션 노트 2015-05-13

PDF PDF 260 KB
Defining Your Calibration Requirement - Technical Overview 
These are the steps that can be taken when actually placing an order to ensure you get a "proper" calibration.

기술 개요 2015-05-12

PDF PDF 96 KB
Instrument Design Validation and Recommended Calibration Policy - Application Note 
Provides background information on the test philosophies and methods used when developing instrument verification and adjustment procedures.

어플리케이션 노트 2015-05-07

Selecting a Calibration Vendor - Application Note 
Cost is important but are there any other questions that need to be asked in selecting a calibration supplier?

어플리케이션 노트 2015-05-07

Evaluation of the Performance of a State-of-the-Art Digital Multimeter - White Paper 
Describes several methods used to verify the performance of a very accurate automatically calibrated DMM, the HP 3458A.

어플리케이션 노트 2015-05-07

PDF PDF 864 KB
Language of Specifications - Application Note 
This paper explains some of the arcane language used in describing a product's characteristics.

어플리케이션 노트 2015-05-07

PDF PDF 695 KB
The Metrological & Financial Implications of a Clogged Fan Filter - Application Note 
This article discussed the implications of having a clogged air filter and addresses solutions to helping in the prevention of clogged air filters.

어플리케이션 노트 2015-05-07

Establishing Traceability for Quantities Derived from Multiple Traceable Quantities - White Paper 
Provides method of developing traceability for measurements (eg. phase noise) that have no SI units.

어플리케이션 노트 2015-05-05

PDF PDF 413 KB
Sensitivity Analysis of One-port Characterized Devices in Vector Network Analyzer Calibrations 
Results of a study on the use of characterized devices in microwave vector network analyzer (VNA) calibrations and measurements. A review of the theory of one-port characterized device calibration.

어플리케이션 노트 2015-05-05

PDF PDF 290 KB
Too Much Calibration? - White Paper 
This paper explains the variables at work in the world of calibration - how they can be used to find the elusive balance point between cost and confidence, or "too much" and "not enough" calibration.

어플리케이션 노트 2015-05-05

PDF PDF 569 KB
Using a Manufacturer's Specification as a Type B Error Contribution - White Paper 
Examines the implications of using a manufacturer's specification in an uncertainty analysis; and how calibration laboratories use uncertainty data in their quality systems and customer-facing documents.

어플리케이션 노트 2015-04-27

PDF PDF 1.03 MB
Isolating Frequency Measurement Error and Sourcing Frequency by Robert Leiby 
When performing a calibration, the risk of incorrectly declaring a device as in-tolerance (false-accept risk) is dependent upon several factors such as the specified tolerance limit and guard band.

어플리케이션 노트 2015-04-27

PDF PDF 3.09 MB
Qualitative Assessment on the Effects of Damage Connectors & Interfaces in Fiber Optic Measurements 
To qualify or predict the effects of damaged fiber optic connectors or optical interfaces, a qualitative assessment can ensure that these connectors are kept in a condition of optimum performance.

어플리케이션 노트 2015-04-24

PDF PDF 3.18 MB

1 2 다음