이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

BTS(Base Transceiver Station) 필터와 송수신전환기

오늘날의 고속 모바일 네트워크에서는 대역 외 신호를 공격적으로 거부하여 간섭을 줄이는 가파른 스커트를 BTS(Base Transceiver Station) 필터와 함께 사용합니다. 결합기, 송수신전환기, 필터 뱅크 같은 정교한 BTS 구성요소는 거부 대역에서 신호 수준을 최대 110dB 이상 줄일 수 있습니다. LTE 대역에서 작동하는 구성요소의 경우, 주파수 커버리지는 3.8GHz에 도달해야 하며 최종 테스트 중에 반송파를 넘는 두 번째 고조파도 측정해야 합니다.

차세대 키사이트 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기는 탁월한 정밀도의 필터 조정, 빠른 처리율, 저렴한 비용 및 향상된 작업자 효율성을 제공합니다.