이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

핸드셋 필터와 송수신전환기

오늘날의 휴대전화는 다중 모드 기능을 구현하고 다중 대역 전송을 지원하는 여러 무선을 포함하고 있기 때문에 다양한 종류의 정교한 필터와 송수신전환기를 활용합니다. 믿을 수 있는 연결을 보장하기 위해 필터는 낮은 삽입 손실과 60dB 이상의 노이즈 블로킹을 제공해야 합니다. 테스트 주파수의 경우, LTE용은 최대 3.8GHz, Wi-Fi용은 최대 5GHz에 이릅니다.

특성 분석은 신속한 다중 디바이스 측정이 필요한 온웨이퍼에서 수행되거나 빠르고 상세한 측정이 필요한 최종 테스트를 수행하는 동안 실행될 수 있는데, 두 경우 모두 부적절한 측정 신뢰성은 수율에 영향을 미칠 우려가 있고 잦은 교정 작업이 필요할 수 있습니다.

차세대 키사이트 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기는 높은 품질의 테스트와 빠른 측정 속도를 제공합니다. E5080A는 대량 생산에서 테스트 시간을 줄이고 낮은 트레이스 노이즈로 수율을 높여주며 교정 횟수를 줄여 시간을 절약합니다.

키사이트는 모든 구성요소 설계와 테스트 요구를 위해 설계, 시뮬레이션, 테스트 기능을 제공합니다.