这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

脉冲幅度调制(PAM-4)设计和测试

是德科技提供全套 PAM-4 解决方案,用于执行 32 Gbaud 和更高速率的仿真、输入和输出设计表征。

越来越多的客户要求数据中心提供更大的网络带宽。为满足这种不断增长的需求,新一代解决方案将提供 400 Gb/s(又称为 400G)链路。支持 400G 实施的技术包括应用多级信令制式,例如脉冲幅度调制(PAM-N)。不过,从不归零(NRZ)到 PAM-4 的革命性转变也会给设计、测量和测试工作带来新的挑战。

此处的资源将为您提供 PAM-4 和 PAM-N 设计概述、新兴测量技术说明,并举例说明设计和调试方法以及测试解决方案。携手是德科技,您将可以开启测量新视野,实现卓越设计。


是德科技射频和数字技术学习中心――行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导 
 

人力资源、硬件和软件资源的结合,开启 PAM-4 设计新视野

查看脉冲幅度调制(PAM-4)设计与测试解决方案示例。