이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 87

정렬방식:
Keysight wins Test and Measurement IoT Company of the Year Award for 2016  
Frost & Sullivan Recognizes Keysight Technologies as Global Test & Measurement for IoT Company of the Year 2016.

보도자료 2017-01-13

 
Keysight Announces 5G Massive MIMO Tutorial, Poster - Bulletin  
The latest 5G resources from Keysight include the new 5G massive MIMO tutorial and 5G poster. The tutorial, titled "Massive MIMO Technology Insights and Challenges," begins with a review of different multi-antenna techniques and building up to the definition of massive MIMO and how engineers can deploy the technology in 5G communications systems.

보도자료 2016-06-10

 
Keysight Technologies' New VXT PXIe Vector Transceiver Delivers Faster Solution Creation 
Keysight announced the VXT PXIe vector transceiver, a fully calibrated instrument module that provides vector signal generation and analysis in four slots.

보도자료 2015-10-01

 
Keysight Technologies Adds New Capabilities to EXM Wireless Test Set  
Keysight announces new WLAN 802.11ah and 802.11af capabilities for the EXM wireless test set.

보도자료 2015-06-26

 
Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

보도자료 2015-05-21

 
Keysight Test System Achieves EMVCo Qualification in Mobile & Contactless Card Digital Protocol Test 

보도자료 2015-04-21

 
Keysight Announces FIME RF Test Bench for Mobile, Contactless Card Achieves EMVCo Qualification 

보도자료 2015-03-11

 
Keysight Technologies Introduces Solution to Test 802.11ah-Based Internet-Of-Things Devices 
Keysight announces that its N7617B Signal Studio for 802.11 WLAN software is the industry's first flexible 802.11ah signal creation solution and supports a variety of Keysight vector signal generators.

보도자료 2015-03-09

 
Keysight Technologies Introduces Next-Generation Phase Coherent PXIe Multi-Channel Vector Signal  
Keysight introduced a multi-channel phase coherent M9391A PXIe vector signal analyzer (VSA) and M9381A PXIe vector signal generator (VSG) for characterization and test of the latest wireless designs requiring multiple time-synchronized or phase coherent channels.

보도자료 2015-03-02

 
Keysight Technologies Enters into Manufacturing Test License (MTL) Agreement with Broadcom 

보도자료 2014-09-21

 
Agilent Technologies and FIME to Deliver Advanced Test Tools for Mobile Payments 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) and FIME, an advanced secure-chip testing provider, have announced an agreement to work together to deliver pioneering testing solutions to the payments and telecommunications markets.

보도자료 2014-02-18

 
E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

보도자료 2014-02-13

 
Agilent PXT Wireless Communications Test Set Selected by Tri-L Solutions for LTE Over-the-Air Test 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today announced that Tri-L Solutions Inc. has selected Agilent's PXT wireless communications test set and integrated it with Tri-L Solutions SmarTest measurement software for testing LTE over the air.

보도자료 2013-04-08

 
Agilent Technologies Introduces Industry's First LTE-Advanced 8x8 MIMO Signal-Generation and Analysi 
Agilent Technologies Introduces Industry's First LTE-Advanced 8x8 MIMO Signal-Generation and Analysis Solutions

보도자료 2013-01-03

 
Agilent Technologies Releases New Software for X-Series Signal Analyzers 
Agilent Technologies extended its leadership in 802.11ac WLAN test solutions with its latest measurement application release for X-Series signal analyzers. The software release offers expanded WLAN support to include the emerging 802.11ac standard.

보도자료 2012-11-01

 
Agilent Technologies and CATR (TMC) to Collaborate on TD-LTE MIMO  
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) announced a memorandum of understanding has been signed with the China Academy of Telecommunication Research (Telecommunication Metrology Center), or CATR (TMC). The two organizations have agreed to work together on TD-LTE MIMO over-the-air (OTA) test research.

보도자료 2012-09-13

 
Agilent Technologies Announces Wireless Communications Test Set with Innovative Multiport Adapter 
Agilent Technologies introduced the E6607B EXT wireless communications test set and companion E6617A multiport adapter. Optimized for non-signaling testing, the EXT/MPA combination increases test throughput and reduces the cost of test in the manufacturing of current- and next-generation smartphones and tablets that contain multiformat and multiband technologies.

보도자료 2012-08-01

 
Agilent Technologies Accelerates Early Wireless Design Verification with New Release of SystemVue 
Agilent will demonstrate SystemVue 2012.06 along with a range of solutions for everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at DAC2012 (Booth 313), June 3-7, in San Francisco. SystemVue 2012.06 will also be demonstrated at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr al, Canada. A range of premier partner solutions will be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

보도자료 2012-06-05

 
Agilent Technologies' Bluetooth® Low-Energy RF Test Solution Speeds Development of Devices Based on  
Bluetooth low-energy technology enables long operational life with minimal power consumption for applications such as mobile communications, sports and fitness, health care, security and home entertainment.

보도자료 2012-05-29

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

보도자료 2012-05-01

 
Agilent Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 

보도자료 2012-05-01

 
Agilent Technologies Named Oscilloscope Company of the Year 
The award is based on Frost & Sullivan's recent analysis of the oscilloscope market. Frost & Sullivan ranked Agilent as the No. 2 company in 2009, but its rapid revenue growth since then has made it the leader in market penetration.

보도자료 2012-04-25

 
Agilent Technologies Introduces Signal Processing Libraries for 802.11ac WLAN and 60-GHz 802.11ad  
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today released SystemVue 2011.10, the latest update to the leading design environment for wireless physical-layer architects.

보도자료 2011-11-16

 
Agilent Technologies Introduces Innovative Multi-Measurement Signal Analyzer Capability for Wireless 
Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) today announced that an innovative, new multi-measurement capability is being added to its 89600 VSA software, enabling simultaneous signal analysis of multiple carriers and signal formats for more efficient testing and deeper signal insight in wireless test.

보도자료 2011-11-15

 
Agilent Technologies' PXA Signal Analyzer Now Enables Wideband Measurement with up to 900  
Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) today announced that its high-performance PXA signal analyzer now supports up to 900 MHz of intermediate-frequency bandwidth, enabling it to act as a broadband down converter for analysis of wideband communications and radar signals in aerospace and defense applications.

보도자료 2011-09-20

 

1 2 3 4 다음