이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

LTE 테스트

3GPP LTE 설계 자동화, 신호 생성 및 신호 분석 도구를 업계 최초로 제공하기 위해 키사이트는 최근 프로토콜 테스트 및 네트워크 신호 처리 분석 솔루션을 추가했습니다. 따라서 LTE 칩셋, 모듈 및 시스템으로 작업하는 설계 엔지니어는 초기 프로토타입 LTE 송신기 및 수신기 설계를 설계, 문제 해결 및 평가할 수 있습니다. 3GPP 위원회 활동에 적극적으로 참여고 있는 만큼 키사이트 솔루션은 최신 표준을 기반으로 하고 있어 프로젝트 기한을 만족시킬 수 있는 광범위한 도구를 제공합니다. 여러분이 LTE 기술을 발전시키는 과정에서 키사이트는 분명한 길을 열어줄 것입니다.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

1-4 / 4

정렬방식:
LTE-Advanced…Already? 
Article reprint from OSP magazine detailing the additional changes LTE-Advanced brings to the Network already working to implement 3GPP LTE.

기사 2011-09-01

PDF PDF 695 KB
Analyze Antenna Approaches for LTE Wireless Systems 
Multiple-antenna techniques are a large part of improved performance in LTE wireless systems, but they must be properly understood in order to be properly tested.

기사 2008-08-13

 
LTE ARQ and Re-segmentation 
Link to August 2008 Microwave Journal Article

기사 2008-08-08

 
3GPP LTE: Introducing Single-Carrier FDMA  
This article, published in issue 4 of the Agilent Measurement Journal, describes single-carrier FDMA for 3GPP LTE.

기사 2008-01-01

PDF PDF 491 KB