이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-11 / 11

정렬방식:
Dual Channel MIMO Measurements for WiMAX™ Wave 2 
In WiMAX Wave 2 systems, a variety of dual-channel measurements can provide essential insight into their operation and performance. Article written by Ben Zarlingo and linked with permission from Wireless Design and Development.

기사 2009-06-26

 
New Solutions Put Wireless To The Test 
Recent advances have made it possible for test vendors to provide off-the-shelf chipset-specific solutions for Wi-Fi, Bluetooth, and WiMAX RF test. Linked with permission from Mobile Dev & design.

기사 2009-06-11

 
MIMO and the Battle Between LTE and WiMAX™ 
Link to April 10, 2009 Microwave Journal executive interview with Andy Botka and Carla Feldman regarding the PXB MIMO Receiver Test and the broader issue of LTE and WiMAX development.

기사 2009-04-10

 
Test solutions soup up for 4G 
Link to April 9, 2009 Microwave Journal editorial. Test equipment manufacturers are providing more capability by relying on the latest hardware and software for feature-rich and easy to use solutions with impressive raw performance.

기사 2009-04-09

 
A Day in the Life of a Mobile WiMAX™ Handset 
April 2009 featured article in Microwave Products Digest

기사 2009-04-01

 
Using Base Station and MIMO Channel Emulators for Mobile WiMAX Devices 
This article describes how a channel emulator can be used to characterize the performance of a MIMO receiver. The testing was done in stages of increasing complexity, namely testing under AWGN conditions, MIMO testing with known static channels, and finally testing with channels chosen to represent “real world” behavior.

기사 2009-01-11

PDF PDF 1.37 MB
First Pass Accuracy with Momentum GX for WiMAX Design 
Archived article at Microwave Product Digest discussing the challenges for designers in meeting cost and power consumption goals, using 3D-Planar electromagnetic (EM) simulation technology.

기사 2007-11-01

 
Unraveling Modulation Quality in Mobile WiMAX™ Uplink and Downlink with Multiple Zones and Bursts 
An article written for Microwave Journal addressing the difficulty in ensuring that the modulation quality of the WiMAX radio is sufficient for optimum RF performance and that it will perform according to industry standards.

기사 2007-11-01

PDF PDF 762 KB
WiMAX™: Plotting A New Path To Global Broadband Mobility 
Archived article at Canadian Electronics identifying innovations in test and measurement to support the innovations in the industry.

기사 2007-09-01

 
Validating IEEE 802.16e Designs With The Mobile WiMAX MIMO Library 
The IEEE 802.16e standard, often referred to as mobile WiMAX, specifies air interfaces for broadband wireless access (BWA) systems.

기사 2007-05-08

PDF PDF 524 Bytes
WiMAX™: The Next Generation of Broadband Wireless Access 
Article reprint from Electronics in Canada. This article provides anoverview of the 802.16 standard, theWiMAX forum, and key applications.

기사 2004-09-01

PDF PDF 428 KB