이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로웨이브

1-25 / 68

정렬방식:
Making Better Models with User Data 
This paper details the process of combining MATLAB and the RF System analysis to improve the accuracy of simulations via personalized models.

어플리케이션 노트 2017-06-24

PDF PDF 1.44 MB
Making Conducted and Radiated Emissions Measurements - Application Note 
This application note provides an overview of radiated and conducted emissions measurements as well as a methodology for EMI precompliance testing.

어플리케이션 노트 2017-04-10

Automotive FMCW Radar System Design using 3D Framework for Scenario Modeling 
Automotive Radar Architects can take advantage of Keysight SystemVue’s 3D simulation framework, radar reference designs, and links to MATLAB and T&M equipment to model FMCW radar system scenarios.

어플리케이션 노트 2017-03-28

Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More 
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

어플리케이션 노트 2017-02-13

구현을 위해 맞춤형 RF, MW 및 아날로그 필터를 합성하는 Genesys S/Filter 소프트웨어(영어) 
이 백서는 맞춤형 필터 응답을 구현하는 데 사용되는 키사이트 Genesys S/Filter 설계 소프트웨어의 직접 필터 합성 기능에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-09-23

NB-IoT 시스템 모델링: 실질적인 사례를 통한 측정 방법 - 백서 (영어) 
이 자료에는 복합적 다중 영역 시뮬레이션 환경에서 새로운 NB-IoT(Narrowband Internet of Things) 시스템을 모델링하고 평가하는 방법이 소개되어 있습니다.

어플리케이션 노트 2016-08-12

레이다 및 EW를 위한 새로운 펄스 분석 기법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 다양한 유형의 펄스 분석을 위한 최고의 툴을 여러 신호와 측정 목표를 위한 디스플레이 및 분석 기법과 함께 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-05-26

Virtual Flight Testing of Radar System Performance Using SystemVue and STK - White Paper 
Keysight SystemVue and AGI STK can be integrated to provide virtual flight testing of radar and electronic warfare algorithms, saving both time and money.

어플리케이션 노트 2016-02-05

Radar Development Using Model-Based Engineering 
This application note describes how SystemVue is well suited for use in model-based engineering. It is for system engineers, directors of engineering and people involved in the development of Radar.

어플리케이션 노트 2015-04-14

PDF PDF 1.59 MB
Recommendations for Port Setup When Using ADS Momentum and Modelithics Models 
This application note is intended to help Advanced Design System (ADS) users using Modelithics models, simulate RF & Microwave circuits. The focus is on finding the optimum port setup for EM simulation of circuit layouts that include surface-mount technology (SMT) devices.

어플리케이션 노트 2015-02-05

PDF PDF 1.43 MB
레이다/EW 시스템을 테스트하기 위한 다차원 신호 생성하기 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 SystemVue를 사용해서 레이다와 첨단 전자전(EW) 시스템을 테스트하기 위한 다차원 신호를 생성하는 방법을 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-11-09

The Impact of Electro-Thermal Coupling on HBT Power Amplifiers 
This paper describes the use of electrothermal simulation to understand, predict, and account for cross-circuit thermal coupling in a commercial HBT power amplifier.

어플리케이션 노트 2014-10-19

 
Understanding the SystemVue To ADS Simulation Bridge - Application Note 
This application note shows how RF designers using Advanced Design System (ADS), as well as system architects and DSP developers using SystemVue, can co-simulate for greater functionality and cross-platform debug and verification.

어플리케이션 노트 2014-08-31

PDF PDF 1.95 MB
Using ADS to Investigate Optimal Performance of a Cree FET 
This application note documents a workspace that shows how to apply ADS load pull simulations to attain optimal performance of a Cree FET.

어플리케이션 노트 2014-08-04

Solutions for Emerging 4G and WLAN Communications Systems - Application Note 
This “Solutions for Emerging 4G and WLAN Communication Systems” application note explains how making Digital Pre-Distortion fast and practical for all engineers.

어플리케이션 노트 2014-08-03

Using SystemVue for Integrating Wireless PHY Design, Validation, and Test 
Keysight SystemVue integrates system-level design tasks such as DSP modeling and Algorithm development with Validation and Test to create a unique new design flow for communications physical layer.

어플리케이션 노트 2014-08-03

PDF PDF 5.89 MB
Simulating Envelope Tracking with Advanced Design System Software - Application Note 
This example applies envelope tracking to an example amplifier to show techniques of using Advanced Design System (ADS) for this type of design.

어플리케이션 노트 2014-08-02

PDF PDF 2.38 MB
Simulation and Verification of Pulse Doppler Radar Systems - Application Note 
Keysight SystemVue illustrates key algorithms in modern Pulsed Doppler radar system design, and also connects to Keysight sources and signal analyzers to verify hardware performance.

어플리케이션 노트 2014-08-02

PDF PDF 10.44 MB
Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note 
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

어플리케이션 노트 2014-08-01

FPGA Prototyping Using Keysight SystemVue 
This application note describes a top-down FPGA design flow using SystemVue for rapid prototyping of physical layer communications signal processing.

어플리케이션 노트 2014-08-01

State of the Art in EM Software for Microwave Engineers - White Paper 
This article discusses the three most established EM simulation technologies: MoM, FEM, and FDTD, linking the simulation technology to solving specific applications.

어플리케이션 노트 2014-07-31

Cognitive Radio Algorithm Development and Testing White Paper 
This paper describes some of these challenges and introduces the cognitive radio algorithm R&D testbed, which uses SystemVue software.

어플리케이션 노트 2014-07-31

PDF PDF 1.53 MB
노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

Overcoming the Challenges of Simulating Phased-Array Radar Systems 
This application note discusses a solution that reduces design cycles, significantly reduces cost and allows you to simulate a scenario before taking it to land, skies and seas.

어플리케이션 노트 2014-02-26

Active Device Characterization in Pulse Operation Using the PNA/PNA-X - Application Note 
This AN discusses pulsed S-parameter measurements using the PNA-X series and measurement techniques that enable power-dependent active device characterization including compression and distortion.

어플리케이션 노트 2013-06-19

1 2 3 다음