이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 114

정렬방식:
Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More 
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

어플리케이션 노트 2017-02-13

Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

어플리케이션 노트 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
History of 802.11 - White Paper 
The 802.11ax standard holds great promise, especially for dense deployments in both indoor and outdoor environments. Like any emerging standard; however it adopts present unique challenges.

어플리케이션 노트 2016-05-19

PDF PDF 1.36 MB
스펙트럼 분석의 기초 - 어플리케이션 노트 
이 어플리케이션 노트(AN 150이라고도 함)는 스웹트 조정된 수퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 사항에 대해 설명하고 스펙트럼 분석기 기능의 최신 발전에 대해 논의합니다.

어플리케이션 노트 2016-04-15

IoT - 굉장한 도전을 동반하는 탁월한 능력 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 IoT 디바이스 설계자와 개발자의 새로운 과제를 콤포넌트, 회로 및 시스템 수준에서 해결하며, 지원되는 툴과 솔루션 및 테스트 고려사항에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-03-16

Bluetooth Audio Measurement with the U8903B Performance Audio Analyzer - Application Note 
This article focuses on the Bluetooth audio measurement applications of the U8903B performance audio analyzer. Bluetooth audio is also part of the whole audio measurement and analysis ecosystem.

어플리케이션 노트 2016-01-28

스마트 기기에서 Bluetooth® 모듈 테스트를 위한 비용 효율적인 방법 - 어플리케이션 노트(영어) 
이 어플리케이션 노트는 소기업과 디바이스 제조업체를 위한 대안 솔루션을 제공하는 N9320B/N9322C BSA에 기반한 비용 효과적 Bluetooth 테스트 솔루션을 소개합니다.

어플리케이션 노트 2015-09-28

Correlating Microwave Measurements between Handheld and Benchtop Analyzers - Application Note 
This application note discusses the powerful capabilities of modern-day handheld analyzers and includes measurement comparisons between FieldFox handheld analyzers and several benchtop instruments.

어플리케이션 노트 2015-08-27

하나로 모든 것을 해결할 수는 없다 – 어플리케이션 노트 (영어)  
이 어플리케이션 노트에서는 “하나로 모든 것을 해결할 수 없다”는 주제와 하드웨어 폼 팩터 및 소프트웨어 제품을 통해 테스트 시스템 구성에서 누릴 수 있는 이점에 대해 다루고 있습니다.

어플리케이션 노트 2015-06-08

Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

어플리케이션 노트 2015-05-22

Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

어플리케이션 노트 2015-05-15

2.4 GHz ZigBee 송신기 및 수신기를 위한 유연한 테스트 솔루션 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 수신기 테스트의 2.4GHz ZigBee O-QPSK 신호 생성과 송신기 테스트의 신호 분석을 위한 저렴한 측정 솔루션에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2015-04-17

Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

어플리케이션 노트 2015-03-30

WLAN 802.11ac 제조 테스트를 위한 솔루션 - 어플리케이션 노트 (영어)  
이 “WLAN 802.11ac 제조 테스트를 위한 솔루션” 어플리케이션 노트는 빠르고 유연하며 경제적인 교정 및 비시그널링을 이용하는 802.11ac 클라이언트와 인프라 테스트에 대한 통찰력을 제공합니다.

어플리케이션 노트 2015-02-04

Non-Contact Measurement Method for 13.56 MHz RFID Tags – Application Note 
For engineers working in RFID antenna design and test, this note discusses a non-contact method for measuring resonant frequencies of RFIDs using a network analyzer.

어플리케이션 노트 2014-12-05

PDF PDF 607 KB
Speed Time to Market with Consistent Measurements from R&D Through Manufacturing - Application Note 
This white paper describes the benefits of having a choice of bench top or modular instruments that are supported by common software applications.

어플리케이션 노트 2014-11-17

Enhancing Measurement Performance for the Testing of Wideband MIMO Signals - White Paper  
This white paper describes a method for characterization and correction of channel frequency response for BBIQ measurements over large bandwidths when using the Keysight M9703A and 89600 VSA software.

어플리케이션 노트 2014-08-03

PDF PDF 1.47 MB
AXIe and PXI Modular Test Solution for Multiband SATCOM Monitoring - Application Note 
This application overview will show how to simplify multiple satellite band monitoring and analysis using the Keysight AXIe M9703A high-speed digitizer, N5183A LO, and 89601B VSA software.

어플리케이션 노트 2013-11-07

PDF PDF 1.16 MB
Solutions for Testing NFC Devices 
Using an accurate, configurable and versatile test bench with qualified test tools to address test challenges throughout the NFC product development cycle

어플리케이션 노트 2013-07-29

Measuring the Burst Time-Gated Power Signal of Wireless Technologies Using Keysight Power Sensors 
Measuring pulse, burst, or modulated signals for wireless technologies such as TDMA, GSM, WLAN, WiMAX, and LTE is very important because it is part of functionality testing and power amplifier module verification during the manufacturing process.

어플리케이션 노트 2013-07-08

Infiniium Oscilloscopes with 89600 VSA Software - Application Note 
This application note describes the characteristics, setup, and operation of an Infiniium Series oscilloscope with 89600B vector signal analysis software to provide broadband vector signal analysis.

어플리케이션 노트 2013-05-22

PDF PDF 5.39 MB
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
DVB-T and DVB-T2 Transmitter Test Challenges - Application Note 
This application note presents a discussion of the DVB-T and DVB-T2 systems and the measurement challenges facing developers of transmitters for these systems.

어플리케이션 노트 2013-02-27

PDF PDF 986 KB
Testing DVB-T and DVB-T2 Receivers - Application Note 
This application note presents a discussion of the DVB-T and DVB-T2 systems and the measurement challenges facing developers of receivers such as set-top-boxes.

어플리케이션 노트 2013-02-02

PDF PDF 716 KB
Addressing the Challenges of Deploying Single Frequency Networks DVB-T & DVB-T2 - Application Note 
This application addresses the challenges of deploying SFN systems for digital video broadcasting and describe's Keysight's solutions for meeting these challenges.

어플리케이션 노트 2013-01-17

PDF PDF 1.58 MB

1 2 3 4 5 다음