이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 39

정렬방식:
Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More 
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

어플리케이션 노트 2017-02-13

History of 802.11 - White Paper 
The 802.11ax standard holds great promise, especially for dense deployments in both indoor and outdoor environments. Like any emerging standard; however it adopts present unique challenges.

어플리케이션 노트 2016-05-19

PDF PDF 1.36 MB
스펙트럼 분석의 기초 - 어플리케이션 노트 
이 어플리케이션 노트(AN 150이라고도 함)는 스웹트 조정된 수퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 사항에 대해 설명하고 스펙트럼 분석기 기능의 최신 발전에 대해 논의합니다.

어플리케이션 노트 2016-04-15

스마트 기기에서 Bluetooth® 모듈 테스트를 위한 비용 효율적인 방법 - 어플리케이션 노트(영어) 
이 어플리케이션 노트는 소기업과 디바이스 제조업체를 위한 대안 솔루션을 제공하는 N9320B/N9322C BSA에 기반한 비용 효과적 Bluetooth 테스트 솔루션을 소개합니다.

어플리케이션 노트 2015-09-28

2.4 GHz ZigBee 송신기 및 수신기를 위한 유연한 테스트 솔루션 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 수신기 테스트의 2.4GHz ZigBee O-QPSK 신호 생성과 송신기 테스트의 신호 분석을 위한 저렴한 측정 솔루션에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2015-04-17

차세대 WLAN 802.11ac 테스트 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 802.11ac의 새로운 WLAN 차세대 테스트 기술과 WLAN 802.11ac를 테스트하기 위한 여러 다양한 키사이트 솔루션을 소개합니다.

어플리케이션 노트 2015-04-01

Speed Time to Market with Consistent Measurements from R&D Through Manufacturing - Application Note 
This white paper describes the benefits of having a choice of bench top or modular instruments that are supported by common software applications.

어플리케이션 노트 2014-11-17

Infiniium Oscilloscopes with 89600 VSA Software - Application Note 
This application note describes the characteristics, setup, and operation of an Infiniium Series oscilloscope with 89600B vector signal analysis software to provide broadband vector signal analysis.

어플리케이션 노트 2013-05-22

PDF PDF 5.39 MB
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
DVB-T and DVB-T2 Transmitter Test Challenges - Application Note 
This application note presents a discussion of the DVB-T and DVB-T2 systems and the measurement challenges facing developers of transmitters for these systems.

어플리케이션 노트 2013-02-27

PDF PDF 986 KB
Testing DVB-T and DVB-T2 Receivers - Application Note 
This application note presents a discussion of the DVB-T and DVB-T2 systems and the measurement challenges facing developers of receivers such as set-top-boxes.

어플리케이션 노트 2013-02-02

PDF PDF 716 KB
Addressing the Challenges of Deploying Single Frequency Networks DVB-T & DVB-T2 - Application Note 
This application addresses the challenges of deploying SFN systems for digital video broadcasting and describe's Keysight's solutions for meeting these challenges.

어플리케이션 노트 2013-01-17

PDF PDF 1.58 MB
Vector Signal Analysis Basics - Application Note 
This application note serves as a primer on vector signal analysis. It covers VSA measurement concepts and theory of operation, general vector-modulation analysis and, digital-modulation analysis. Previously known as AN150-15.

어플리케이션 노트 2012-11-21

Make Custom OFDM Measurements with 89600 VSA Software Option BHF - Application Note  
Read about how to configure 89600 VSA software with Option BHF custom OFDM modulation analysis to analyze and troubleshoot new, custom, proprietary, generic, or non-standard OFDM signals.

어플리케이션 노트 2012-11-21

PDF PDF 4.27 MB
InfiniiVision Oscilloscopes with 89600 VSA Software - Application Note 
This application note describes the characteristics, setup, and operation of a broadband VSA comprised of a Keysight InfiniiVision oscilloscope and the 89600 VSA software.

어플리케이션 노트 2012-11-20

PDF PDF 3.65 MB
EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

어플리케이션 노트 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Creating and Optimizing 802.11ac Signals Application Note 
This application note details how to create and optimize 802.11ac signals using the N7617B Signal Studio for WLAN 802.11a/b/g/n/ac software with Keysight's RF signal generators to get the highest quality signals from the instruments.

어플리케이션 노트 2012-07-19

PDF PDF 2.10 MB
Optimizing Dynamic Range for Distortion Measurements 
This Product Note covers high dynamic range measurement techniques for the new PSA Performance Spectrum Analyzer Series. The Note describes the best way to use the PSA series to make distortion measurements such as ACP, intermodulation, and harmonic distortion.

어플리케이션 노트 2011-10-27

PDF PDF
IEEE 802.16e WiMAX OFDMA Signal Measurements and Troubleshooting, AN 1578 
This note provides a broad overview of measurement and troubleshooting approaches for OFDMA signals, and is not limited to digital demodulation or modulation quality analysis.

어플리케이션 노트 2011-02-17

Custom OFDM Signal Generation Using SystemVue - Application Note 
This application note describes a new comms standard based on OFDM which is provided by SystemVue 2011 to create both simulation and measurement, with links to the new 89600B VSA software for further demodulation and analysis.

어플리케이션 노트 2010-12-09

Conduct DVB-T/H Conformance Tests with Keysight's Real-time DVB-T/H Digital Video Solution 
This application note provides an introduction to the performance test requirements for DVB-T/H receivers, as defined in EICTA MBRAI 2.0, and it describes test setup and configurations.

어플리케이션 노트 2010-04-30

PDF PDF 904 KB
Solutions for Characterizing High-Power Devices—Using X-parameters to Make Nonlinear Measurements of 
This “Solutions for…” app note discusses X-parameters used to properly characterize and understand the behavior of high power amplifiers, as engineers push them to their limit, into nonlinear operation.

어플리케이션 노트 2010-03-04

Measuring ACLR Performance in LTE Transmitters - Application Note 
This note focuses on the adjacent channel leakage-power ratio (ACLR) test, a vital one for LTE.

어플리케이션 노트 2010-01-07

CMMB Conformance Testing using the PXB with N7623B Signal Studio for Digital Video 
This application note introduces CMMB technologies and conformance test requirements and explains the test setup and configurations for the N5106A PXB and N7623B Signal Studio for Digital Video

어플리케이션 노트 2010-01-04

PDF PDF 936 KB
MIMO in LTE Operation and Measurement-Excerpts on LTE Test - Application Note 
Focuses on MIMO radio operation and implementation as it applies to Long Term Evolution (LTE). MIMO (spatial multiplexing) is one of several multiple antenna techniques being implemented in LTE.

어플리케이션 노트 2009-10-06

1 2 다음