이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

HSPA 테스트 & HSPA+ 테스트

HSPA(High Speed Packet Access)는 사상 최고의 호황을 누리고 있는 스마트폰과 태블릿 업계에서 원활한 모바일 광대역 서비스를 지원하는 데 필수적인 무선 데이터 통신의 성능 개선 목표를 달성하려는 대대적인 움직임 중 하나입니다. 현재 HSPA는 HSPA+(Evolved High Speed Packet Access)로 진일보하여 훨씬 경제적인 방식으로 더 나은 무선 사용 경험을 제공하는 한편, 3GPP LTE(Long Term Evolution)를 통한 기존의 UMTS 네트워크를 업그레이드함으로써 무선 통신 용량을 개선하고 있습니다.

이처럼 향상된 모든 기능으로 인해 HSPA 및 HSPA+ 사용자 장비(UE), 기지국 설계와 개발에는 고차 변조를 비롯해 더욱 복잡한 무선 기술이 필요하게 되었습니다. 가령, 다운링크용 64QAM, 업링크용 16QAM, 반송파 집적, MIMO 안테나 등이 이러한 기술에 속합니다.

키사이트는 신속성, 정확성, 유연성, 경제성이 뛰어난 광범위한 HSPA / HSPA+ 설계 및 테스트 수명주기 포트폴리오를 제공합니다. 키사이트 솔루션을 구입하시면 제품 출시 시기를 앞당기고 수익을 개선할 수 있습니다. 키사이트는 네트워크 운영자가 언제 어디서나 모든 고객에게 고품질 서비스를 제공하는 데 필요한 기능을 지원합니다. 통찰력 강화, 신뢰할 수 있는 측정 결과, 차세대 무선 장치 개발 촉진.

유튜브 동영상 보기 

1-12 / 12

정렬방식:
E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

보도자료 2014-02-13

 
Agilent Technologies Announces Wireless Communications Test Set with Innovative Multiport Adapter 
Agilent Technologies introduced the E6607B EXT wireless communications test set and companion E6617A multiport adapter. Optimized for non-signaling testing, the EXT/MPA combination increases test throughput and reduces the cost of test in the manufacturing of current- and next-generation smartphones and tablets that contain multiformat and multiband technologies.

보도자료 2012-08-01

 
Agilent Technologies Accelerates Early Wireless Design Verification with New Release of SystemVue 
Agilent will demonstrate SystemVue 2012.06 along with a range of solutions for everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at DAC2012 (Booth 313), June 3-7, in San Francisco. SystemVue 2012.06 will also be demonstrated at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr al, Canada. A range of premier partner solutions will be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

보도자료 2012-06-05

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

보도자료 2012-05-01

 
Agilent Technologies Enhances FieldFox RF Analyzers with Options for Measuring Time Domains and Chan 
Agilent will demonstrate its new FieldFox options, along with solutions that cover everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr�al, Canada. A range of premier partner solutions will also be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

보도자료 2012-05-01

 
Agilent Extends PXA with Embedded LTE and HSPA+ Measurement Applications 

보도자료 2010-02-15

 
애질런트, 3GPP 모바일 디바이스를 테스트하는 R&D 설계자를 위해 HSPA+, E-EDGE 테스트 기능 도입 

보도자료 2008-10-21

 
Agilent Technologies Announces 5.7 Mbps HSUPA Data Analysis for Testing Category 6 

보도자료 2008-07-21

 
Agilent Technologies Offers Industry-First HSPA+ Test Solution for 3GPP-Compliant Components  

보도자료 2008-04-22

 
Agilent Technologies Automates UMTS Cellular Mobile Stress Test with New Interactive Functional Test 

보도자료 2008-01-15

 
Agilent Technologies to Demonstrate Comprehensive Communications Test Solutions at CTIA Wireless 200 

보도자료 2007-03-12

 
Agilent Technologies Adds 7.2/2 Mbps HSPA IP Data Connection, HSUPA Measurement Capabilities that Su 

보도자료 2006-07-27