이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 단말 통신

Keysight Technologies, the world’s premier measurement company, offers a full range of design, test, and management solutions that span the range of cellular technologies—from legacy 1G systems through 3G systems such as HSPA to 3GPP Long Term Evolution (LTE) and 1xEV-DO. Keysight products cover the lifecycle from early design and development, through volume manufacturing, to network deployment and service assurance. So as you take cellular forward, Keysight clears the way.

유튜브 동영상 보기 

1-19 / 19

정렬방식:
5G 무선 통신 기술의 선두 유지 
5G 무선 통신에서 최초이자 최고가 되는 것은 새로운 신호, 시나리오 및 토폴로지를 탐색할 수 있도록 지원하는 도구에 달려 있습니다. 키사이트의 5G 솔루션은 표준의 발전에 따라 고객 여러분의 더 깊은 통찰력을 지원할 준비가 되어 있습니다.

FAQ 2016-09-28

 
하나의 위성 웨이브폼 파일에 어떤 데이터가 담겨있습니까? 
웨이브폼 파일에는 데이터로 0과 1이 교대로 구성되어 있습니다.

FAQ 2015-08-02

 
LTE-Advanced FDD/TDD Signal Studio 및 Test Case Manager 소프트웨어 기능 향상 
키사이트는 업계 최초의 신호 발생 및 분석 툴을 제공하여 LTE-Advanced 과제를 해결하므로 이제, 설계 엔지니어는 Envelope tracking을 이용해서 뛰어난 통찰력과 더 큰 확신을 갖고 물리 계층 구현을 테스트할 수 있습니다.

FAQ 2014-04-24

 
How do you calculate the individual output power of each satellite? 
ESG와 PSG의 경우 power level은 각각의 위성들에게 동일하게 분배됩니다.

FAQ 2014-04-18

 
E4438C-409 와 N7609B 간에 시나리오 파일 호환이 가능한가요? 
네 가능합니다. N7609B 에서 E4438C-409 를 위해 만들어진 시나리오 파일들을 사용할 수 있습니다. 그러나, E4438C-409 에서는 N7609B 의 시나리오 파일을 사용하실 수 없습니다.

FAQ 2013-10-21

 
E4438C, E8267D에서 사용할 수 있는 GSP 시나리오 파일들을 어디서 다운로드 받을 수 있나요? 
E4438C-409 와 E8267D-409 GPS 옵션에 대한 웹페이지에서 추가적인 시나리오 파일들을 사용해 보실 수 있습니다.

FAQ 2013-02-06

 
Can Keysight provide a location accuracy specification for the Option 409? 
Unfortunately, Keysight cannot provide a location accuracy specification because this is dependent on the GPS receiver.

FAQ 2012-11-21

 
Where can I find GLONASS almanac files to create custom scenarios? 
You can obtain GLONASS almanac files from this URL: ftp://ftp.glonass-iac.ru/MCC/ALMANAC.

FAQ 2012-11-21

 
How much baseband memory do I need in the ESG/PSG for opt. 422 scenario generator? 
The scenario files reside on the hard drive until one is selected for playback, and then it is loaded into the baseband memory.

FAQ 2012-11-21

 
How much baseband generator memory is needed in the signal generator to use basic mode waveforms? 
The amount of memory that is needed depends on how many waveform files you need to have in the instrument memory at one time.

FAQ 2012-11-21

 
I’m using the N7609B with an X-series signal generator. Can I generate a real-time GNSS signal without being connected to Signal Studio? 
Yes, if you are using a stored scenario file, but not if you are using continuous scenario generation mode.

FAQ 2012-11-21

 
When simulating a signal that includes GLONASS and Galileo my receiver is reporting different satellite IDs than shown in the Signal Studio, why? 
While GPS satellites are commonly identified by the pseudorandom codes (PRN) that they use, there is no industry standard yet for how to refer to the GLONASS or Galileo satellites.

FAQ 2012-11-21

 
Where can I find Galileo almanac files to create custom scenarios? 
There are no official published almanac files at this time for Galileo. The N7609B software includes a default almanac file, 20110709_Gal.alm

FAQ 2012-11-21

 
Why does my GPS receiver not show the correct year that I’m simulating? 
The GPS date is expressed as a week number and a time-of-week value. The week number is transmitted as a ten-bit field in the C/A navigation message. It can therefore signify a week within a period of 1,024 weeks or 19.69 years.

FAQ 2012-11-21

 
How does the N7609B calculate the total output power in relation to the number of visible satellites during a scenario? 
When you initially turn on the simulation, the Satellite Settings page will update the “Power” column to show the power of each satellite in dBm.

FAQ 2012-11-21

 
Is there a way to transfer sets of waveforms to each signal generator without having to connect the N7609B software to each instrument? 
Yes. All of the waveform files are available on your PC when you install the N7609B application; they are in the application SW folder

FAQ 2012-11-21

 
Where can I find GPS almanac files to create custom scenarios? 
You can obtain GPS almanac files from this URL: http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsAlmanacs

FAQ 2012-11-21

 
What is the maximum sampling rate for the GNSS waveforms? 
The sampling rates vary depending on which constellation is being simulated, and they range from 2.044 MSa/s for GLONASS up to 24.552 MSa/s for Galileo.

FAQ 2012-11-21

 
How do I obtain the NMEA GGA message file of trajectory information in order to create a dynamic scenario for a moving GNSS receiver? 
There are several ways to do this...

FAQ 2012-11-21