이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

76-100 / 390

정렬방식:
Enhancing Measurement Performance for the Testing of Wideband MIMO Signals - White Paper  
This white paper describes a method for characterization and correction of channel frequency response for BBIQ measurements over large bandwidths when using the Keysight M9703A and 89600 VSA software.

어플리케이션 노트 2014-08-03

PDF PDF 1.47 MB
Designing RFID Tags Using Direct Antenna Matching 
This Article by Cory Edelman and Murthy Upmaka describes the design challenges involved in RFID design and also focuses on the use of integrated EDA tools to optimally address the challenges.

기사 2014-07-31

PDF PDF 1.09 MB
Bluetooth Technology Fundamentals - Course Overview 
This is a 2-page, black and white course overview of Bluetooth Technology Fundamentals. Learn the Bluetooth technology as a new technique for wireless communication.

데이터시트 2014-07-31

PDF PDF 87 KB
Wireless Local Area Network (WLAN) Technology Fundamentals - Course Overview 
Wireless Local Area Network (WLAN) Technology Fundamentals - Course Overview

데이터시트 2014-07-31

PDF PDF 233 KB
Testing Times in the Continuing Evolution of WLAN 
Wireless Design and Development, July 29, 2014 article by Yu Qian describes the evolution of WLAN standards.

기사 2014-07-29

 
N6152A & W6152A Digital Cable TV X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The N6152A & W6152A Digital Cable X-Series measurement application for the X-Series signal analyzers provides fast, 1-button RF conformance measurements for digital cable TV modulator/transmitter/amplifier/tuner test.

기술 개요 2014-05-21

PDF PDF 2.60 MB
N9064A & W9064A VXA Vector Signal Analysis 
This document will guide you through a typical usage scenario for a Keysight X-Series signal analyzer with the VXA vector signal analysis measurement application.

기본 데모 2014-04-28

PDF PDF 1.82 MB
M9081A Bluethooth® X-Series Measurement Application for PXIe Vector Signal Analyzers 
The M9081A Bluetooth measurement application transforms PXI VSAs into standard-based RF transmitter testers with fast, 1-button RF conformance measurements for design, evaluation, & manufacturing.

기술 개요 2014-04-14

PDF PDF 4.33 MB
모듈형 계측기용 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 PXI VSA의 측정 속도 향상 
X-시리즈 분석기에 사용되는 제품과 동일한 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 PXI VSA 제조 테스트 속도를 높이고 설계에서부터 제조에 이르기까지 측정 일관성을 확보하십시오.

브로셔 2014-03-06

PDF PDF 6.49 MB
Agilent Technologies and FIME to Deliver Advanced Test Tools for Mobile Payments 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) and FIME, an advanced secure-chip testing provider, have announced an agreement to work together to deliver pioneering testing solutions to the payments and telecommunications markets.

보도자료 2014-02-18

 
E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

보도자료 2014-02-13

 
PSA WLAN Measurement Personality - Technical Overview 
This 16 page technical overview highlights the key features and benefits of the PSA Series Option 217, WLAN measurement personality. Demonstrations and explanations are also included.

기술 개요 2013-11-25

N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

구성 가이드 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
E6640A EXM 무선 테스트 세트 – 구성 가이드 (영문) 

구성 가이드 2013-11-14

AXIe and PXI Modular Test Solution for Multiband SATCOM Monitoring - Application Note 
This application overview will show how to simplify multiple satellite band monitoring and analysis using the Keysight AXIe M9703A high-speed digitizer, N5183A LO, and 89601B VSA software.

어플리케이션 노트 2013-11-07

PDF PDF 1.16 MB
Solutions for Testing NFC Devices 
Using an accurate, configurable and versatile test bench with qualified test tools to address test challenges throughout the NFC product development cycle

어플리케이션 노트 2013-07-29

Measuring the Burst Time-Gated Power Signal of Wireless Technologies Using Keysight Power Sensors 
Measuring pulse, burst, or modulated signals for wireless technologies such as TDMA, GSM, WLAN, WiMAX, and LTE is very important because it is part of functionality testing and power amplifier module verification during the manufacturing process.

어플리케이션 노트 2013-07-08

89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

기술 개요 2013-06-21

PDF PDF 3.43 MB
Infiniium Oscilloscopes with 89600 VSA Software - Application Note 
This application note describes the characteristics, setup, and operation of an Infiniium Series oscilloscope with 89600B vector signal analysis software to provide broadband vector signal analysis.

어플리케이션 노트 2013-05-22

PDF PDF 5.39 MB
What is the difference between IEEE 802.11ac and 802.11ad? 
Microwave & RF article, April 2013. The goal is for all IEEE 802.11 standards to be backward compatible and for 802.11ac and 802.11ad to be compatible at the medium-access-control (MAC) or data-link layer. They should differ only in physical-layer (PHY) characteristics. Read about how that goal is being attained.

기사 2013-04-23

 
Agilent PXT Wireless Communications Test Set Selected by Tri-L Solutions for LTE Over-the-Air Test 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today announced that Tri-L Solutions Inc. has selected Agilent's PXT wireless communications test set and integrated it with Tri-L Solutions SmarTest measurement software for testing LTE over the air.

보도자료 2013-04-08

 
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
DVB-T and DVB-T2 Transmitter Test Challenges - Application Note 
This application note presents a discussion of the DVB-T and DVB-T2 systems and the measurement challenges facing developers of transmitters for these systems.

어플리케이션 노트 2013-02-27

PDF PDF 986 KB
Testing DVB-T and DVB-T2 Receivers - Application Note 
This application note presents a discussion of the DVB-T and DVB-T2 systems and the measurement challenges facing developers of receivers such as set-top-boxes.

어플리케이션 노트 2013-02-02

PDF PDF 716 KB
Addressing the Challenges of Deploying Single Frequency Networks DVB-T & DVB-T2 - Application Note 
This application addresses the challenges of deploying SFN systems for digital video broadcasting and describe's Keysight's solutions for meeting these challenges.

어플리케이션 노트 2013-01-17

PDF PDF 1.58 MB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음