이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MIMO 테스트

키사이트는 테스트 및 측정 솔루션의 세계적 리더로서 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)와 같은 신흥 시장에서 계속 선두를 지키고 있습니다. 까다로운 안테나 기술인 MIMO는 궁극적으로 스펙트럼 효율(bit/sec/Hz), 신호 품질 및 셀 커버리지를 향상시켜줍니다. 그러나 진화하는 표준으로서 MIMO는 숨겨진 장애가 있으며 새로운 측정 패키지를 필요로 합니다. 테스트 및 측정 분야의 전문가인 키사이트 엔지니어는 고객이 시스템을 분석하고 문제를 해결할 수 있도록 보다 간편한 측정을 구현하고 있습니다. R&D에서 통합 및 제조에 이르기까지, 키사이트는 이러한 복잡한 신호에 대한 통찰력을 제공하고 고객의 출시시기 목표를 충족시켜줄 수 있는 테스트 장비를 제공합니다. 따라서 고객이 MIMO를 한층 향상시킬 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

“WiMAX", “Fixed WiMAX”, “Mobile WiMAX”, “WiMAX Forum”, WiMAX Forum 로고,“WiMAX Forum Certified” 및 WiMAX Forum Certified 로고는 WiMAX Forum의 상표입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 100

정렬방식:
Solving Design and Test Challenges for Medical Devices - Solution Brochure 
This brochure showcases Keysight in the emerging Wireless Medical Devices market and provides descriptions on its broad and powerful medical design and test solutions as well as details on the market.

브로셔 2016-09-30

PDF PDF 6.71 MB
Keysight Announces 5G Massive MIMO Tutorial, Poster - Bulletin  
The latest 5G resources from Keysight include the new 5G massive MIMO tutorial and 5G poster. The tutorial, titled "Massive MIMO Technology Insights and Challenges," begins with a review of different multi-antenna techniques and building up to the definition of massive MIMO and how engineers can deploy the technology in 5G communications systems.

보도자료 2016-06-10

 
History of 802.11 - White Paper 
The 802.11ax standard holds great promise, especially for dense deployments in both indoor and outdoor environments. Like any emerging standard; however it adopts present unique challenges.

어플리케이션 노트 2016-05-19

PDF PDF 1.36 MB
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

브로셔 2015-08-04

PDF PDF 2.88 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2015-07-10

89601B/BN-BHF Custom OFDM Modulation Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview 
89600 VSA software Option BHF enables OFDM measurements for analyzing custom OFDM formats, including FDD, TDD, MIMO and multi-user systems.

기술 개요 2015-04-16

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet 
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

브로셔 2015-02-17

PDF PDF 731 KB
M9381A PXIe Vector Signal Generator - Product Fact Sheet 
The M9381A PXIe vector signal generator is a compact modular solution that provides frequency coverage from 1 MHz to 3.0 GHz or 6.0 GHz. The M9381A accelerates test throughput with the industry's fastest frequency and amplitude switching speed.

브로셔 2015-02-17

PDF PDF 647 KB
Speed Time to Market with Consistent Measurements from R&D Through Manufacturing - Application Note 
This white paper describes the benefits of having a choice of bench top or modular instruments that are supported by common software applications.

어플리케이션 노트 2014-11-17

N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

구성 가이드 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
AXIe and PXI Modular Test Solution for Multiband SATCOM Monitoring - Application Note 
This application overview will show how to simplify multiple satellite band monitoring and analysis using the Keysight AXIe M9703A high-speed digitizer, N5183A LO, and 89601B VSA software.

어플리케이션 노트 2013-11-07

PDF PDF 1.16 MB
89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

기술 개요 2013-06-21

PDF PDF 3.43 MB
Agilent PXT Wireless Communications Test Set Selected by Tri-L Solutions for LTE Over-the-Air Test 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today announced that Tri-L Solutions Inc. has selected Agilent's PXT wireless communications test set and integrated it with Tri-L Solutions SmarTest measurement software for testing LTE over the air.

보도자료 2013-04-08

 
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
Agilent Technologies Introduces Industry's First LTE-Advanced 8x8 MIMO Signal-Generation and Analysi 
Agilent Technologies Introduces Industry's First LTE-Advanced 8x8 MIMO Signal-Generation and Analysis Solutions

보도자료 2013-01-03

 
Agilent Technologies and CATR (TMC) to Collaborate on TD-LTE MIMO  
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) announced a memorandum of understanding has been signed with the China Academy of Telecommunication Research (Telecommunication Metrology Center), or CATR (TMC). The two organizations have agreed to work together on TD-LTE MIMO over-the-air (OTA) test research.

보도자료 2012-09-13

 
무선 커넥티비티에 대한 뛰어난 통찰력을 위한 테스트 솔루션 - 브로셔 (영어) 
이 WiCON 브로셔는 WiMAXT, RFID, NFC, WLAN, Bluetooth®, UWB, ZigBee 기술에 대한 테스트 솔루션을 집중적으로 다룹니다.

브로셔 2012-08-20

PDF PDF 1003 KB
MIMO Over-The-Air Research, Development, and Testing 
International Journal of Antennas and Propagation, May 2012 article provides information on the many challenges of identifying the optimal channel models and test method(s), for MIMO

기사 2012-05-09

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

보도자료 2012-05-01

 
N4010A Wireless Connectivity Test Set - Brochure 
The N4010A is the first test solution to deliver the ability to test Bluetooth, Bluetooth EDR, Bluetooth low energy, WLAN, and ZigBee in a single, easy-to-use, desk-top box.

브로셔 2012-03-30

PDF PDF 6.76 MB
Two-Stage Over-the-Air (OTA) Test Method for LTE MIMO Device Performance Evaluation 
International Journal of Antennas and Propagation, February, 2012, article introduces a novel, flexible, and cost-effective method for measuring MIMO OTA using a two-stage approach.

기사 2012-03-28

 
Tackling MIMO Design and Test Challenges for 802.11ac WLAN 
This article from Microwave Journal shows how the system engineer can use system simulation to help understand the design performance and design requirements needed to achieve transmitter system-level metrics such as EVM.

기사 2012-03-11

 
이 유용한 자료를 통해 3GPP LTE 및 기타 이동 통신 기술에 대해 알아보십시오. 
포스터, 어플리케이션 노트 및 CD와 같은 LTE 기술 자료를 받아 보세요.

판촉 자료 2011-11-17

 
MIMO Tx/Rx Test Solutions - Selection Guide 
For RF engineers working with MIMO implementations in LTE. Determine the right set of Keysight products to help validate MIMO coding and the quality of MIMO signal transmission.

선택 가이드 2011-05-31

PDF PDF 598 KB
Introduction of LTE-Advanced Signal Generation and Analysis at Mobile World Congress March 2011 
Keysight’s European Marketing Manager, Renaud Duverne, introduces new capabilities capabilities such as carrier aggregation and answers questions about LTE-A early adoption, reducing the cost of test, transformative technologies and the challenges of growing video traffic.

기본 데모 2011-03-14

 

1 2 3 4 다음