이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

펄스 진폭 변조(PAM-4) 설계 및 테스트

키사이트는 32Gbaud 이상의 시뮬레이션, 입력 및 출력 설계 특성 분석을 위한 완벽한 PAM-4 솔루션을 제공합니다.

데이터센터의 네트워크 대역폭 증가에 대한 요구가 계속 높아짐에 따라, 데이터센터 네트워크 대역폭 증가에 대한 지속적 요구를 충족시키기 위한 다음 단계는 400Gb/s(400G라고도 함) 링크 제공이 될 것입니다. 펄스 진폭 변조(PAM-N)와 같은 멀티 레벨 시그널링 형식은 400G 구현을 지원하게 될 기술이지만 비제로복귀(Non-Return-to-Zero, NRZ)에서 PAM-4로의 획기적인 전환은 여러 가지 새로운 설계, 측정 및 테스트 과제를 제시합니다.여기서 확인할 수 있는 리소스는 PAM-4 및 PAM-N 설계의 개요, 최신 측정 기법에 대한 설명, 그리고 설계 및 디버그 방식과 테스트 솔루션에 대한 그림을 제공합니다. 키사이트와 협력하여 최고의 설계를 위한 통찰력을 확보하십시오.

하드웨어 + 소프트웨어 + 전문가 = PAM-4 통찰

펄스 진폭 변조(PAM-4) 설계 및 테스트 솔루션에 대한 예를 확인하십시오.