这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数字设计和互连标准

数字标准的每次更新换代都会让您的前进道路变得更加崎岖。我们在开发新产品以及与您这样的工程师协作时,对此深有体会。是德科技高速数字测试解决方案系列在我们与业界专家长期合作的基础上,将先进的仪器与广泛的专业技术完美结合。通过分享我们的最新经验,我们可以帮助您预测挑战,加快创造卓越的产品。

是德科技为您开启测量新视野,助您实现最佳设计。

通过是德科技,了解有关数字设计与互连解决方案的更多信息。 
 

查看相关视频(优酷) 

1-3 / 3

排序:
Where can I find Signal Integrity, Power Integrity and EMC/EMI resources for high-speed digital designs? 
Signal Integrity & Power Integrity Resources from Keysight EEsof EDA at http://www.keysight.com/find/eesof-ads-sipi-resources

FAQ 2017-07-28

 
先进的 USB Type-C 电缆和连接器测试 
Keysight USB 和 USB Type-C 设计和测试解决方案获得了著名 USB-IF 专家的支持。在面对 USB Type-C 测试挑战时,您需要选择一款合适的解决方案,帮助您获得从仿真到一致性测试的成功结果。

FAQ 2017-03-16

 
How can I generate de-emphasized signals like they are used e.g. for PCI-Express signalling?  
Click above for the answer

FAQ 2010-04-12