这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

400G 设计和测试解决方案

400G 面临新的物理设计挑战:无论您关注的是数据中心里的 400G 以太网,还是城域和远程传输光链路,400G 技术都需要满足极其严格的信号质量要求。在这两种情况下,更高阶的调制制式加上更高符号率,都意味着必须实现更高的信噪比(SNR)以达到要求的比特误码率(BER)。

转移到 400G 以太网数据中心系统中的 PAM-4 调制,还会带来数据相关抖动,这会使时钟恢复更加困难。此外,包括连续时间线性均衡器(CTLE)和决策反馈均衡(DFE)在内的均衡成为了校正逻辑决策阈值的必要条件。

在数据中心之外的城域和远程光链路中实施 400G,可以通过更高阶复杂调试制式(例如 16QAM)来实现。
在此方面的挑战是其对于激光源相位噪声、计时误差和非线性度的敏感度越来越高。而且,对更高效分辨数模/模数转换(DAC/ADC)和更精确偏移及频率响应校准的需求也在增加。

在这两个应用领域,是德科技的解决方案已经做好准备,能够在极短的时间内提供对 400G 设计更深入的洞察,尤其是随着标准演进的时候。在设计验证和测试阶段,是德科技解决方案支持跨越新网络和现有网络的创新。
这使工程师可以更高效地实施更高数据速率设计。

查看相关视频(优酷)