이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MIMO 테스트

키사이트는 테스트 및 측정 솔루션의 세계적 리더로서 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)와 같은 신흥 시장에서 계속 선두를 지키고 있습니다. 까다로운 안테나 기술인 MIMO는 궁극적으로 스펙트럼 효율(bit/sec/Hz), 신호 품질 및 셀 커버리지를 향상시켜줍니다. 그러나 진화하는 표준으로서 MIMO는 숨겨진 장애가 있으며 새로운 측정 패키지를 필요로 합니다. 테스트 및 측정 분야의 전문가인 키사이트 엔지니어는 고객이 시스템을 분석하고 문제를 해결할 수 있도록 보다 간편한 측정을 구현하고 있습니다. R&D에서 통합 및 제조에 이르기까지, 키사이트는 이러한 복잡한 신호에 대한 통찰력을 제공하고 고객의 출시시기 목표를 충족시켜줄 수 있는 테스트 장비를 제공합니다. 따라서 고객이 MIMO를 한층 향상시킬 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

“WiMAX", “Fixed WiMAX”, “Mobile WiMAX”, “WiMAX Forum”, WiMAX Forum 로고,“WiMAX Forum Certified” 및 WiMAX Forum Certified 로고는 WiMAX Forum의 상표입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-7 / 7

정렬방식:
History of 802.11 - White Paper 
The 802.11ax standard holds great promise, especially for dense deployments in both indoor and outdoor environments. Like any emerging standard; however it adopts present unique challenges.

어플리케이션 노트 2016-05-19

PDF PDF 1.36 MB
Fading WiMAX™ testing with Keysight's E6651A and an Elektrobit Propsim C8 
This application note describes how to perform receiver testing in a faded environment with the E6651A Mobile WiMAX test set, the N6422C Wireless Test Manager software and a channel emulator

어플리케이션 노트 2009-12-07

PDF PDF 788 KB
MIMO in LTE Operation and Measurement-Excerpts on LTE Test - Application Note 
Focuses on MIMO radio operation and implementation as it applies to Long Term Evolution (LTE). MIMO (spatial multiplexing) is one of several multiple antenna techniques being implemented in LTE.

어플리케이션 노트 2009-10-06

3GPP Long Term Evolution: System Overview, Product Development and Test Challenges -Application Note 
This application note focuses on LTE and includes content on system overview, product development and test challenges of this new wireless communications technology.

어플리케이션 노트 2009-09-08

Mobile WiMAX™ PHY Layer (RF) Operation and Measurement 
This application note describes the operation and physical layer measurements of 802.16e OFDMA Mobile WiMAX devices.

어플리케이션 노트 2008-07-17

PDF PDF 7.84 MB
MIMO Manufacturing Solution - Application Note 
Compares two of the most popular MIMO manufacturing test methodologies, including examples to illustrate the relative merits.

어플리케이션 노트 2007-07-10

N4010A Programming Made Easy for WLAN Applications - Application Note 
This application note shows WLAN test developers and application engineers how to create effective integration test plans and manufacturing test sequences for the N4010A test set.

어플리케이션 노트 2007-04-17

PDF PDF 954 KB