무엇을 찾고 있습니까?
기술 쇄신 서비스
자산 가치 극대화. 생산성 향상.
기술 쇄신 전략으로 이상을 실현하십시오
장비를 확대하고 업그레이드하여 테스트 자산의 유용성을 강화하고 경제적으로 새로운 기술로 마이그레이션할 수 있습니다. 새롭게 등장하는 기술에 대응하고 테스트 자산 가치를 극대화하십시오. 기술 쇄신 전략은 활용률이 떨어지는 자산을 파악하고 그러한 자산을 보상 판매에 활용하고 더 빠르게 시장에 진입하는 데 도움이 됩니다.
보상 판매. 상향 판매. 비용 절감.
새로운 테스트 기술 도입으로 예산 초과에 직면할 수 있는데, 이러한 경우 값비싼 교체보다는 기존 장비를 계속 사용하는 방안이 있습니다. 구형 장비가 일정과 예산, 출시 연기 등 예기치 않은 비용을 유발할 수 있다는 점을 깨닫지 못하고 있을 수 있습니다. 키사이트 보상 판매를 활용하면 다른 키사이트 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스에 크레딧을 적용하여 비용을 절감하고 지체 없이 필요한 기술을 확보할 수 있습니다.
- 활용률이 떨어지는 장비의 보상 판매
- 새로운 장비 최대 20-50% 할인
- 보다 빠르게 최신 기술로 마이그레이션하십시오
프로그램을 가동 상태로 유지. 최고의 성능으로 가동하십시오.
단종된 장비와 함께 테스트 시스템을 사용하고 계신가요? 여러분만 그런 것이 아닙니다. 많은 항공우주 방위산업체와 대량으로 물품을 제조하는 기업들이 단종된 장비와 함께 테스트 시스템을 사용하고 있습니다. 테스트 디바이스에는 여전히 정확도와 반복정도 및 신뢰성이 필수적입니다. 키사이트는 표준 계약을 뛰어넘는 맞춤형 수리 및 교정 서비스를 통해 다양한 단종된 장비를 지원합니다. 최신 기술로 전환할 준비를 마칠 때까지 키사이트와 함께 맞춤 계획을 세워 보십시오.
- 기존 장비를 보증된 사양에 맞게 비용 효율적으로 작동
- 제품 경험이 풍부한 훈련받은 기술자와 고품질 부품 확보
- 더 새로운 기술이 도입되는 시점까지 비즈니스 연속성 유지
변화가 필요합니다. 더 쉽게 진화합니다.
기존 장비로부터 보다 나은 테스트 역량을 확보하십시오. 더 많은 채널을 추가하고 더 높은 주파수로 전환하고 더 넓은 대역폭을 추가할 수 있습니다. 테스트 자산의 가치를 높여 신규 구매를 피하십시오. 쉽고 간편한 키사이트로 반환(Return-to-Keysight) 업그레이드로 투자를 보호하십시오.
- 기존 하드웨어의 기능 향상
- 신규 장비 구매에 비해 비용 절감
- 완벽한 호환성, 설치된 옵션과 어플리케이션 유지
키사이트의 BERT, Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프, 임의 파형 생성기로 고속 디지털 랩 벤치를 마이그레이션하십시오
개발 기간을 단축하면 설계에 더 빠른 속도, 더 적은 전력 소비를 구현하기가 점점 더 까다로워집니다. 오실로스코프 또는 비트 오류율 테스터(BERT) 또는 임의 파형 생성기(AWG)의 성능 저하로 인해 혁신 사이클이 뒤쳐지지 않도록 하십시오. 지금 고성능 키사이트 장비로 고속 디지털 랩을 업그레이드해 미래에 대비하십시오. UXR-시리즈 오실로스코프, M8040A BERT, M8050A BERT, M8199B, M8198A AWG는 지금 미래의 표준을 제공하는 데 필요한 업계 최고의 성능을 제공합니다.
한정된 기간 동안 제공되는 최대 40%의 특별 보상 판매 크레딧을 활용하십시오.
새로운 키사이트 N5186A MXG 벡터 신호 생성기로 마이그레이션
주파수 커버리지의 증가와 MIMO, 빔포밍 등의 복잡한 변조 관련 요구, 그리고 증가한 데이터 요구 사항으로 인해 무선 통신 및 항공우주 방위 분야의 요구 사항이 끊임없이 변화하고 있습니다. 키사이트의 N5186A는 이러한 과제를 해결할 수 있는 솔루션을 제공하며 2U 폼팩터에 동급 최고의 위상 노이즈/EVM/ACPR 성능을 갖추고 최대 4개의 출력 채널을 지원합니다. 이 MXG는 다른 신호 생성기와는 다르게 혁신적인 반사계가 내장되어 있습니다. 또한 N5186A는 외부 연결을 통해 복잡한 테스트 설정을 간소화하여 더 작은 벤치 공간을 활용합니다.
현재 진행 중인 트레이드 인 스페셜(Trade-in Special) 프로모션을 통해 새로운 N5186A를 구매하면 최대 40%의 보상 판매 크레딧을 제공합니다.
새로운 키사이트 E505xA SSA-X 신호 소스 분석기로 마이그레이션
키사이트의 차세대 신호 소스 분석기 E505xA 제품군은 원박스 신호 소스 분석기에 필요한 정확한 솔루션을 제공합니다. 현대적이고 세련된 인터페이스가 여러 창으로 구성된 디스플레이를 제공하므로 측정 효율이 한층 개선됩니다. E505xA는 최신 요구 사항을 충족하기 위해 측정 범위를 넓혀 주는 최신 소프트웨어의 지원을 받습니다. 포트폴리오에 네 가지 모델인 5055A, E5056A, E5057A, E5058A가 추가로 포함되면서 이 제품군은 이제 1 MHz부터 54 GHz에 이르는 주파수 범위를 지원할 수 있습니다.
적격 신호 소스 분석기를 보상 판매하면 새로운 E505xA 신호 소스 분석기를 구매할 때 사용할 수 있는 최대 35%의 크레딧을 드립니다.
최신 키사이트 E5081A ENA-X 벡터 네트워크 분석기로 마이그레이션
오늘날 많은 벤더 솔루션은 5G 및 위성 통신과 관련된 구성 요소에 대한 EVM 측정을 수행할 때 네트워크 및 스펙트럼 분석기가 필요합니다. E5081A를 사용하면 한 번의 설정으로 이 과제가 해결됩니다. ENA X 분석기 제품군에 새롭게 추가된 이 제품은 DUT 플레인에서 완전 벡터 수정을 사용해서 반복 가능하고 정확한 측정을 수행하므로, 테스트 설정을 수동으로 재구성할 필요가 없습니다.
한시적으로 적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 벡터 네트워크 분석기의 보상판매를 진행하고 있으며 신형 E5081A 구매 시 사용할 수 있는 최대 40%의 크레딧을 받을 수 있습니다.
새로운 M980xA 또는 M983xA PXI 네트워크 분석기로 마이그레이션
키사이트 M980xA 시리즈 PXI 네트워크 분석기는 사용 중인 포트 수에 관계없이 탁월한 성능을 제공하는 진정한 멀티포트 아키텍처를 사용해서 가장 까다로운 과제를 해소할 수 있습니다. 스펙트럼 분석과 노이즈 지수 측정을 포함해서 PXI VNA에 대한 가장 폭넓은 측정 어플리케이션 포트폴리오를 사용하여 디바이스에 대한 깊이 있는 통찰력을 확보하십시오.PNA/PNA-X는 또한 액티브 디바이스 특성화를 개선하고 테스트 시간을 줄여주는 옵션 UNY 포함 DDS(Direct Digital Synthesizer)를 제공합니다.
키사이트의 M983xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 모든 측정을 하나의 장비로 결합하고 있어 더 빠른 속도와 더 뛰어난 유연성으로 다중 사이트, 다중 DUT, 멀티포트 시스템 특성화가 가능합니다.
적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 벡터 네트워크 분석기의 보상판매를 통해 신형 M980xA 또는 M983xA 구매 시 사용할 수 있는 최대 75%의 크레딧을 받으십시오.
새로운 키사이트 Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기로 마이그레이션
휴대용 네트워크 분석이라고 해서 성능이 떨어지는 것은 아닙니다. 키사이트 P500xA/B / P502xA/B USB 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 휴대용 키사이트 Streamline 시리즈의 성능과 유연성을 첨단 제품급으로 끌어올립니다. 빠르고 안정적이고 반복 가능한 결과를 제공하는 동급 최고의 성능으로 측정에 대한 자신감을 가지십시오.
적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 벡터 네트워크 분석기의 보상판매를 통해 신형 P500xA/B 또는 P502xA/B 구매 시 사용할 수 있는 최대 75%의 크레딧을 받으십시오.
최신 키사이트 고성능 네트워크 분석기로 디바이스 특성화 개선
능동 디바이스 특성화 시 속도와 성능을 적절히 결합하면 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 연구 개발(R&D)에서 PNA 벡터 네트워크 분석기(VNA) 제품군은 심도있는 이해를 더 나은 설계로 전환하는 데 도움이 되는 측정 무결성을 제공합니다. 키사이트 PNA 네트워크 분석기는 생산 라인에서 설계가 경쟁력 있는 제품으로 구현할 수 있는 처리량과 반복성을 제공합니다.
PNA/PNA-X는 또한 액티브 디바이스 특성화를 개선하고 테스트 시간을 줄여주는 옵션 UNY 포함 DDS(Direct Digital Synthesizer)를 제공합니다.
적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 네트워크 분석기의 보상판매로 신형 PNA X 또는 PNA 네트워크 분석기 구매 시 사용할 수 있는 최대 55%의 크레딧을 받으십시오.
새로운 키사이트 5G 신호 분석기 또는 마이크로파 신호 생성기로 마이그레이션
5G 네트워크는 더 빠르고 더 안정적인 통신을 제공합니다. 사물인터넷(IoT) 네트워크 연결, 자율 주행, BFW(Broadband Fixed Wireless), 더 빠른 동영상 속도를 위한 새로운 가능성의 문을 열어줍니다. 5G를 제공하기 위해서는 종합적인 1~7 계층 테스트, 정밀 측정 및 심층적인 네트워크 가시성 솔루션으로 에코시스템 전반에서 5G 개발과 운영에 따른 위험 요인을 제거해야 합니다.키사이트의 5G 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
이제 기술 쇄신 프로모션에서 일부 5G 신호 분석기를 최대 50% 할인가로 구매할 수 있는 보상 판매 크레딧을 제공하고 있습니다.
새로운 키사이트 Infiniium MXR B-시리즈 오실로스코프로 마이그레이션
키사이트의 Infiniium MXR B-시리즈 오실로스코프는 하드웨어 가속, 자동화된 분석 도구, 초저 프론트 엔드 노이즈, 탁월한 성능 등 다양한 이점이 있으므로 엔지니어들은 안정적인 결과를 제공하는 오실로스코프를 사용해서 더 빠르게 테스트하고, 출시 시기를 앞당기고, 고품질 설계를 완성할 수 있습니다.
한정된 기간 동안 기존 키사이트 오실로스코프 또는 경쟁사 스코프의 보상 판매를 통해 새로운 Infiniium MXR B-시리즈 오실로스코프 구매 시 사용할 수 있는 최대 60%의 보상 판매 크레딧을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 키사이트 담당자에게 문의하십시오.
새로운 키사이트 E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기로 마이그레이션
경쟁이 치열한 오늘날에는 선두 자리를 유지하면서 비용 마진을 개선할 수 있는 새로운 사고가 필요합니다. 키사이트가 더 높은 주파수 범위에 대비해 엔지니어와 테스트 랩, 생산 라인의 준비를 마쳐 새로운 기술 대역을 합리적인 가격으로 지원할 수 있도록 도와드립니다.
이제 기술 쇄신 프로모션에서 새로운 키사이트 E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기로의 업그레이드 혜택을 제공하고 있습니다. E5080B는 여러 장비 기능을 결합하고 사이클 시간을 절반으로 줄여 처리량을 대폭 개선하는 통합형 솔루션을 제공합니다.
적격 모델의 보상 판매를 통해 최대 55%의 키사이트 보상 판매 크레딧을 받고 E5080B를 저렴하게 구매해 보십시오. 유연한 키사이트 금융 지원 솔루션을 활용하는 방법도 있습니다
시간 절약. 비용 절감. 구형 장치 퇴출.
기술 쇄신 툴킷
다른 도움이 필요하십니까?