关键能力
- 用于 Thunderbolt3 发射机一致性测试和验证的全套物理层测试
自动化
- 测试设置向导可以引导您完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
- 显示测量连接设置
- 自动设置和控制需要的串扰源,示波器设置针对每个测试自动进行配置
- 测试结果报告能够记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等
- 使用 N7018A Type C 测试控制器控制 PDO 和交替模式,实现自动 Type-C 测试
可扩展性
- 使用用户定义的应用软件工具:
- 创建并整合定制测试、配置变量和连接指令
- 在运行序列中插入外部应用程序调用,例如 MATLAB 脚本或设备控制器
- 对测试套件中使用的外部仪器进行配置
Keysight N6470B Thunderbolt 发射机一致性测试软件支持您快速、轻松地验证和调试 Thunderbolt 3 设计。Thunderbolt 3 电气测试软件可自动执行 Thunderbolt 3 物理层(PHY)电气测试,并以灵活的报告格式显示结果。除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析,显示您的器件通过或未通过每次测试时距离合格标准的裕量。通过集成 Type C 测试控制器,可以实现自动化测试,用户可以设置多个 PDO,设置 Thunderbolt 和连接为交替模式,实现 Thunderbolt 自动化。