自动化
- 测试设置向导可以引导您完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
- 显示测量连接设置
- 自动设置和控制必要的串扰源,为每项测试自动配置示波器设置
- 测试结果报告能够记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等
可扩展性
- 使用用户定义的应用软件工具:
- 创建并全面整合定制测试、配置变量和连接指令
- 在运行序列中插入外部应用程序调用,例如 MATLAB 脚本或设备控制器
- 对测试套件中的额外外部仪器进行配置
Keysight N6470A Thunderbolt 发射机一致性测试软件让您能够快速、容易地验证和调试自己的 Thunderbolt 3 设计,Thunderbolt 3 电气测试软件可自动执行 Thunderbolt 3 物理层(PHY)电气测试,并以灵活的报告格式显示结果,除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析,显示您的设备通过或未通过每次测试时距离合格标准的裕量。