您希望搜索哪方面的内容?
Keysight EDA设计软件
是德科技新一代电子设计自动化(EDA)设计软件
借助 EDA 软件进行建模、仿真和优化
缩短设计周期,让设计一次成功。 我们的新一代综合电子设计自动化(EDA)软件为工程师提供了新的EDA工具和增强功能,可以提高印刷电路板(PCB)、射频和微波、5G/6G 以及高速数字设计流程的效率。
查看 Keysight EDA 软件套件
使用 Keysight EDA 工具开始您的下一个设计
Keysight EDA 工具套件可与器件建模、电路设计、电磁仿真、版图功能和系统级建模等工具无缝集成。 是德科技推出了开放式的工作流启动解决方案,确保我们的 EDA 软件可与我们生态系统合作伙伴的其他 EDA 软件进行互操作。 结合使用工艺设计套件(PDK)与我们的电路仿真器,您可以更自信地实现设计成功。
设计工作流程中的 EDA 软件
电路设计和仿真
用于电路设计和仿真的 EDA 软件可以帮助工程师更省时省力地进行设计和仿真,加速完成产品开发。 它的程序库和自定义仿真器可以缩短设置时间。 这款软件无缝整合了电路设计、电磁仿真、版图功能和系统级建模等模块,可以减少在导入和导出设计上耗费的时间,还可以纠正与更换工具有关的错误。 数据分析方面的改进使用户可以实现更快的分析,更及时地做出设计决策。
物理设计和仿真
用于电磁仿真的 EDA 工具使设计人员能够准确建立系统大部分或整个系统的模型。 此外,将 3D 电磁建模与传统电路仿真整合在一起,也可以从根本上简化设计流程。 Keysight ADS 提供了一个使用参数表示的 3D 元器件设计套件,让设计人员可以快速绘制、协同设计和优化 3D 元器件及其他原理图元器件。
系统设计和仿真
用于射频系统设计的 EDA 软件将多域建模和复杂射频系统的仿真整合到同一个协同设计环境中。 是德科技系统设计软件将我们数十年来在射频测量领域积累的先进技术带入到您的建模环境中,可以搭建专为射频而优化的完整设计工作流程,而不仅仅只是数学建模。
器件建模和表征
EDA 工具能够对先进 CMOS 和化合物半导体器件进行表征并建立模型。 是德科技提供了完整的端到端建模解决方案,从自动化测量、器件模型提取、认证到最终的 PDK 验证都包括在内。 是德科技还提供全面的建模服务,并由我们的专家工程师和先进实验室给予全力支持。
IP 管理
使本地或分散在多个场所的设计团队能够高效地协同开发所有类型的复杂硬件设计(模拟、数字、射频和混合信号)。 通过多个级别的内置安全措施和可定制的工作流程,提高设计的重复利用率,并有效管理内部和第三方 IP 的 IP 创建和发布过程。 定义、管理和执行仿真或测试过程,并管理这些过程所产生的大数据。
客户嘉评
“在选择设计工具时,我们需要考虑从原理图到 3D 仿真的整个流程。 我们的工程师需要熟悉这些工具,这也是我们为什么选择 Keysight PathWave ADS 作为核心工具的原因之一。”
Xu Xhu 博士
技术总监
Menlo Micro
客户嘉评
“我们找到了一种方法,可以收集大量的 S 参数数据,这有助于我们挑选 AC 性能最佳的芯片。 利用极为准确的 SPICE 模型,我们可以轻松实现高速电路设计。”
Sadayuki yoshitomi 博士
铠侠(Kioxia)公司
客户嘉评
“我每天都使用 GoldenGate 执行所有的 W 频段毫米波电路和系统级仿真,以便在各个频率范围内进行系统级线性度、噪声系数和其他表征。”
Amit Singh
技术人员
诺基亚贝尔实验室
客户嘉评
客户嘉评
“PathWave 系统设计软件提供了完整的工作区,与我们的系统参数模型结合使用,可加快整体设计速度。 在我们见过的射频系统参考设计中,它的功能更为强大。”
David Brown
系统集成工程师
Analog Devices
客户嘉评
“在缜密的设计过程中,使用 PathWave ADS 对放大器进行完整建模时,我们只要再多花一点时间,就可以只用一个变体而生成多个不同的晶体管模型。”
Doug Jorgesen
系统与应用副总裁
Marki Microwave
客户嘉评
“是德科技工程师通过他们在 PathWave ADS 方面的雄厚知识和精湛技巧,帮助我们更早地发现了许多问题,从而顺利完成脚本编程和集成等诸多任务。对于我们的毫米波射频元器件设计而言,这一点非常重要。”
Sayed Tabatabaei 博士
创始人兼 CEO
mmTron 公司
晶圆代工厂制程设计套件
集成电路(IC)代工厂提供了使用 PDK 进行 IC 设计的半导体制程,PDK 中包含有源和无源器件仿真模型。 Keysight EDA 工具可为晶圆代工厂提供 Si、SiGe、GaAs、InP 和 GaN 制程的高频 PDK,以充分发挥制程效能。
在选择代工厂 PDK 时,您必须确保模型符合代工厂制程的要求。 代工厂会验证所有 PDK,然后分配给是德科技仿真器,确保模型准确可靠,有助于设计人员一次便实现成功设计。
Keysight EDA 软件:传承 40 年成功设计经验
了解我们在 EDA 软件市场如何通过坚持技术创新、全心全意提供客户支持和培训,最终占据行业领先地位的辉煌历史。
保护您的创新投资
详细了解是德科技公司的软件
需要帮助或遇到问题?